This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:中断控制器触发问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642743/am4376-interrupt-controller-trigger-question

器件型号:AM4376

您好!

AM437x 上的 INTC 是否支持电平敏感型传入中断检测?
我发现 AM335x 上的 INTC 仅支持来自 TRM 的电平敏感型检测;但是、我找不到 AM437x 的信息。

以下客户的示例代码不起作用。

if (S_PASS!= INTCDisableIntr (C_Inter_DMA_INTR_PIN4))

       CONSOLEUtilsPUTs ("不支持中断禁用。\r\n);

 
/*配置中断*/
stIntraParams.triggerType   = intc_trig_rising_edge;
stIntrParams.priority      = 0x20;
stIntraParams.pFnIntraHandler =&(中断处理程序的函数);
stIntrParams.pUserParam=0    ;
stIntrParams.isIntrSecure  = false;
 
if (S_PASS!= INTCConfigIntr (C_Inter_DMA_INTR_PIN4,&stIntraParams,false))

       CONSOLEUtilsPUTs ("失败\r\n");

其他

       CONSOLEUtilsPUTs ("成功\r\n);


此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在我的主题中有任何更新?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将在可用时发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、AM437x 使用 ARM 的通用中断控制器(GIC)、而不是 INTC。  有关 GIC 的信息可在 ARM 的网站上找到。  

    在内部、所有中断在 GIC 上都是电平触发的、但是您可以使用其中一个 GPIO 模块将来自 GPIO 引脚的外部中断设置为电平触发或边沿触发。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JD-San、您好!

    感谢你的答复。
    我的问题很清楚。

    此致、
    Nomo