This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:在多 LVDS 演示中只能看到一个摄像头

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641169/tda2eg-can-only-see-one-camera-in-the-multi-lvds-demo

器件型号:TDA2EG

您好,尝试显示多个 LVDS 摄像头,请将 VAYU 视觉应用板 REV D 上的 DIP 开关全部设置为0。 一个摄像头工作正常,尝试多个摄像头挂起系统

软件仅为图像 AppImage 16.10.2017。

PU1-0]    19.895534 s: 链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
[IPU1-0]    19.896419 s: VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
[IPU1-0]    20.227719 s: VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
[IPU1-0]    20.228451 s: VIDEO_SENSOR:INST2:I2C4:I2C Addr = 0x39
[IPU1-0]    20.559934 s: VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
[IPU1-0]    20.560635 s: VIDEO_SENSOR:INST4:I2C4:I2C Addr = 0x3b
[IPU1-0]    21.307570 s:
[IPU1-0]    21.307875 s: i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x77失败
[IPU1-0]    21.307997 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
[IPU1-0]    21.308088 s: I2C4:DEV 0x77:Rd 0x01... 错误!!!
[IPU1-0]    21.308180 s:src="BSP_deviceI2c.c @ Line 412:
[IPU1-0]    21.308271 s: I2C4:错误超时651 ms!!!
[IPU1-0]    21.308332 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
[IPU1-0]    21.308424 s: 器件地址- 77 I2C 错误--21
[IPU1-0]    21.543067 s: VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
[IPU1-0]    21.543799 s: VIDEO_SENSOR:INST5:I2C4:I2C Addr = 0x3c
[IPU1-0]    22.285884 s:
[IPU1-0]    22.286158 s: i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x78失败
[IPU1-0]    22.286280 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
[IPU1-0]    22.286372 s: I2C4:DEV 0x78:Rd 0x01... 错误!!!
[IPU1-0]    22.286463 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
[IPU1-0]    22.286524 s: I2C4:错误超时647 ms!!!
[IPU1-0]    22.286616 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
[IPU1-0]    22.286707 s: 器件地址- 78 I2C 错误--21
[IPU1-0]    22.936802 s:
[IPU1-0]    22.937107 s: i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x3c 失败
[IPU1-0]    22.937229 s:src/bsp_deviceI2c.c @第765行:
[IPU1-0]    22.937320 s: I2C4:dev 0x3c:Rd 0x300a…… 错误!!!
[IPU1-0]    22.937412 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:
[IPU1-0]    22.937473 s: I2C4:错误超时646 ms!!!
[IPU1-0]    22.937930 s: Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status == system_link_status_sok:failed!!
[IPU1-0]    22.938693 s: Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status =system_link_status_sok:failed!!

是否有关于运行演示的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是否已尝试将 DIP 开关设置为00100101 (LVDS)?

    另请检查您的 TDA2Ex EVM 的修订版。 对于修订版 A 和修订版 B、通过 VIP 端口进行4通道 LVDS 捕获需要一些硬件返工和 CPLD 重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查开关是否为00100101,两个板都是 REV D。 还有什么想法吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    从日志中、摄像头模块的 I2C 读取失败。 请
    1.确保摄像头模块连接到正确的输入端口、请参阅用户指南图片、其中显示了要连接到摄像头模块的端口。
    2.检查摄像头模块的版本是否相同。 请检查可用的版本

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我将每个摄像头交换到端口1,它们都可以使用单个摄像头 LVDS 选项。  

    我在00100101和00000000处尝试了交换机,但仍然挂起。  

    还有其他要尝试的东西吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您能告诉我们吗
    版本的 VisionSDK
    2.运行多通道用例时完成日志
    3.开关和 LVDS 设置图片

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sujith,我们使用了预编译的二进制文件: C:\processor_sdk_vision_03_01_00_binaries\processor_sdk_vision_03_01_00_00_binarys\vision_sdk\prebuild\tda2ex-EVM 中的版本

    已使用该文件夹中的 AppImage 二进制文件以及 MLO 并烧录到 SD 卡上

    从 UART 中截取上电序列的屏幕截图

    TDA2Ex SBL 引导

     DPLL 配置完成

     时钟域配置完成

     模块启用配置完成

     TI EVM 焊盘配置完成

     DDR 配置完成

     应用程序映像下载开始

     SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成

     MPU CPU0映像加载完成

     IPU1 CPU0映像加载完成

     IPU1 CPU1映像加载完成

     IPU2 CPU0和 CPU1映像加载完成

     DSP1映像加载完成

     应用程序映像下载完成

    (一

     PMCCNTR 每64个时钟周期进行一次计数、每64个时钟周期进行多次计数、以获得实际的 CPU 周期

     SBL 初始配置周期- 109712 (8.77ms)
     SoC Init 周期- 179956 (14.39ms)
     DDR 配置时钟周期- 45948 (3.67ms)
     APP 图像加载周期- 141578294 (11326.26ms)
     从核启动周期- 14435 (1.15ms)
     SBL 启动周期- 141929433 (11354.35ms)
     SBL 启动 IPU1_0 - 381803 ( 30.54ms)的时间
    (一

     跳转到 MPU CPU0应用
    [IPU1-0]    11.650857 s: ***** IPU1_0固件构建时间21:29:14 2017年10月16日
    [IPU1-0]    11.651040 s: ***系统:CPU 频率 、
    [IPU1-0]    11.740926 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
    [IPU1-0]    11.741109 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [IPU1-0]    11.741231 s: 系统:通知寄存器到[DC1]第0行、事件15...
    [IPU1-0]    11.741353: 系统:通知寄存器到[host]行0、事件15...
    [IPU1-0]    11.743091 s: *** utils:CPU MHz = 20MHz ***
    [IPU1-0]    11.743244 s: System:System Common Init in Progress!!!
    [IPU1-0]    11.753278 s: utils:CIO:初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.753370 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [IPU1-0]    11.753431 s: 系统:通知初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.755230 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.755322 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.759104 s: 系统:正在初始化 TIVx ...
    [IPU1-0]    11.759256 s: vx_zone_init:已启用
    [IPU1-0]    11.759409 s: vx_zone_error:Enabled
    [IPU1-0]    11.759531 s: vx_zone_warning:Enabled
    [IPU1-0]    11.763222 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.763313 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
    [IPU1-0]    11.763405 s: 系统:正在初始化 TIOLX 主机...
    [IPU1-0]    11.763893 s: vx_zone_init:[TIvxHostInit:22]主机初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.764045 s: 系统:正在初始化 TIOLX 主机... 完成了!!!
    [IPU1-0]    11.764137 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.764198 s: 系统:系统正在启动!!!
    [IPU1-0]    11.764259 s: 系统:BSP 公共信息正在进行中!!!
    [IPU1-0]    11.764350 s: 系统:BSP 通用初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.764411 s: 系统:BSP 平台正在启动!!!
    [IPU1-0]    11.764533 s: 系统:BSP 平台初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.764625 s: 系统:FVID2正在进行中!!!
    [IPU1-0]    11.764747 s: 系统:FVID2初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.764869 s: 系统:VPS Init in Progress!!!
    [IPU1-0]    11.764960: 系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0xa0000000 -> 0x80000000]
    [IPU1-0]    11.767736 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [IPU1-0]    11.767919 s:VPDMA 固件地址= 0x9fcf8fc0
    [IPU1-0]    11.768010 s:VPDMA 加载地址    = 0x4897d004
    [IPU1-0]    11.768102 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [IPU1-0]    11.768193 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [IPU1-0]    11.768254 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [IPU1-0]    11.768620 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [IPU1-0]    11.768742 s:VPDMA 固件地址= 0x9fcf8fc0
    [IPU1-0]    11.768864 s:VPDMA 加载地址    = 0x489dd004
    [IPU1-0]    11.768986 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [IPU1-0]    11.769078:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [IPU1-0]    11.769139 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [IPU1-0]    11.802964 s: 系统:VPS 初始化完成!!!
    [IPU1-0]    11.803788 s: utils:dma:Hwi 为 INT34创建!!!
    [IPU1-0]    11.804062 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [IPU1-0]    11.804184 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257128B (251KB)
    [IPU1-0]    11.804337 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0]    11.804489 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x85003000、总大小= 368037888 B (350MB)、可用大小= 368037888 B (350MB)
    [IPU1-0]    11.804672 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_cached   bbbb @ fc00000、总大小= 129280 B (0 MB)、可用大小= 121600 B (0 MB)
    [IPU1-0]    11.804886 s: 系统:正在初始化链接!!!
    [IPU1-0]    12.066003 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [IPU1-0]    12.077868 s: 板:正在进行板初始化!!!
    [IPU1-0]    12.078234 s: 板:板初始化完成!!!
    [IPU1-0]    12.083907 s:正在初始化多解串器设置...!!
    [IPU1-0]    12.085249 s: 多通道板初始化完成
    [IPU1-0]    12.085310 s:
    [IPU1-0]    12.085341 s: Vision SDK 版本   :[processor_sdk_vision_03_01_00_00]
    [IPU1-0]    12.085432 s: FVID2版本        :[FVID_02_01_00_01]
    [IPU1-0]    12.085493 s: BSP 版本          :[PDK_01_08_00_xx]
    [IPU1-0]    12.085585 s: 平台             :[EVM]
    [IPU1-0]    12.085646 s: SoC                  :[TDA2EX]
    [IPU1-0]    12.085707 s: SoC 修订         版:[ES2.0]
    [IPU1-0]    12.085768 s: 检测到板       :[MULTIDES]
    [IPU1-0]    12.093119 s: EEPROM 基板名称:[DRA72x-TDA2Ex]
    [IPU1-0]    12.093210 s: EEPROM 基板 EMIF1大小:2048 MB
    [IPU1-0]    12.093302 s: EEPROM 基板 EMIF2大小:0MB
    [IPU1-0]    12.093363 s: 基板修订  版:[REV C]
    [IPU1-0]    12.093424 s: 子卡版本:[Rev D]
    [IPU1-0]    12.093485:
    [IPU1-0]    12.097297: 选择了系统:UART:中断模式
    [IPU1-1]    11.666137 s: ***** IPU1_1固件构建时间21:27:43 2017年10月16日
    [IPU1-1]    11.666320 s: ***系统:CPU 频率 、
    [IPU1-1]    11.741322 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行、事件15...
    [IPU1-1]    11.741505 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [IPU1-1]    11.741627 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [IPU1-1]    11.741780 s: 系统:通知寄存器到[host]行0、事件15...
    [IPU1-1]    11.743610 s: System:System:System Common Init in Progress!!!
    [IPU1-1]    11.744586 s: utils:CIO:初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.744677 s: 系统:IPC init in progress!!!
    [IPU1-1]    11.744738 s: 系统:通知初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.746538 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.746629 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.750198 s: 系统:正在初始化 TIVx ...
    [IPU1-1]    11.750350 s: vx_zone_init:已启用
    [IPU1-1]    11.750472 s: vx_zone_error:Enabled
    [IPU1-1]    11.750594 s: vx_zone_warning:Enabled
    [IPU1-1]    11.754254 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.754346 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
    [IPU1-1]    11.754407 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
    [IPU1-1]    11.754468 s: 系统:系统 IPU1_1正在进行初始化!!!
    [IPU1-1]    11.755322 s: utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
    [IPU1-1]    11.755505 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [IPU1-1]    11.755627 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257264 B (251KB)
    [IPU1-1]    11.755779: 系统:正在初始化链接!!
    [IPU1-1]    11.861312 s: utils:prf:#### 无法为 SYNC3 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.864332 s: utils:PRF:#### 无法为 ALGORITHM0 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.867290 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM1 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.870402 s: utils:PRF:#### 无法为 ALGORITHM2 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.873787 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM3 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.877020 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM4 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.880070 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM5 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.883181 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM6 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.886963 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM7 ####分配对象
    [IPU1-1]    11.887085 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [IPU1-1]    11.887177 s: 系统:系统 IPU1_1初始化完成!!!
    [主机 ]    11.711279 s: ***** A15_0固件构建时间21:27:21 2017年10月16日
    [主机 ]    11.711309 s: ***系统:CPU 频率 、
    [主机 ]    11.741017 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行、事件15...
    [主机 ]    11.741017 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
    [主机 ]    11.741048 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机 ]    11.741048 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
    [主机 ]    11.743183 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机 ]    11.743213 s: 系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [host ]    11.743213 s: 系统:通知初始化完成!!!
    [host ]    11.743274 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机 ]    11.743274 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机 ]    11.743793 s: 系统:正在初始化 TIVX...
    [主机 ]    11.743823 s: 系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
    [主机 ]    11.743854 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机 ]    11.743854 s: 系统:系统 A15正在进行初始化!!
    [主机 ]    11.743884 s: utils:dma:Hwi 为 INT66创建!!!
    [主机 ]    11.743915 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1024
    [主机 ]    11.743915 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144KB)、可用大小= 6252344 B (6105KB)
    [主机 ]    11.743945 s: 系统:正在初始化链接!!
    [主机 ]    11.746080 s: utils:prf:#### 无法为 SYNC3 ####分配对象
    [主机 ]    11.746172 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM0 ####分配对象
    [主机 ]    11.746233 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM1 ####分配对象
    [主机 ]    11.746294 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM2 ####分配对象
    [主机 ]    11.746355 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM3 ####分配对象
    [主机 ]    11.746416 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM4 ####分配对象
    [主机 ]    11.746477 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM5 ####分配对象
    [主机 ]    11.746568 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM6 ####分配对象
    [主机 ]    11.746629 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM7 ####分配对象
    [主机 ]    11.746629 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机 ]    11.746690 s: 系统:系统 A15初始化完成!!!
    [主机 ]    12.041389 s: NSP GMAC:MAC 端口0上的 PHY 2
    [主机 ]    12.043738 s: NSP GMAC:MAC 端口1上的 PHY 3
    [DSP1 ]    11.740376 s: ***** DSP1固件构建时间21:27:59 2017年10月16日
    [DSP1]     11.740468 s: ***系统:CPU 频率 、
    [DSP1]     11.741597 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
    [DSP1]     11.741658 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行,事件15...
    [DSP1]     11.741688 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
    [DSP1]     11.741719 s: 系统:通知寄存器到[host]行0,事件15...
    [DSP1]     11.741932 s: *** utils:CPU MHz = 20MHz ***
    [DSP1 ]    11.741963 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [DSP1 ]    11.742176 s: utils:CIO:初始化完成!!!
    [DSP1 ]    11.742207 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [DSP1]     11.742237 s: 系统:通知初始化完成!!!
    [DSP1]     11.742390 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [DSP1]     11.742420 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
    [DSP1]     11.743183 s: 系统:正在初始化 TIVX...
    [DSP1]     11.743274 s: vx_zone_init:Enabled
    [DSP1]     11.743305 s: vx_zone_error:Enabled
    [DSP1]     11.743366 s: vx_zone_warning:Enabled
    [DSP1 ]    11.743732 s: vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!!
    [DSP1 ]    11.744128 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [DSP1]     11.744159 s: 系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
    [DSP1]     11.744189 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
    [DSP1 ]    11.744220 s: 系统:系统 DSP 正在初始化!!
    [DSP1]     11.744464 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
    [DSP1 ]    11.744494 s: 系统:堆= LOCAL            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ]    11.744555 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519424 B (507 KB)
    [DSP1]     11.744586 s: 系统:正在初始化链接!!!
    [DSP1]     11.754407 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [DSP1]     11.754437 s: 系统:系统 DSP 初始化完成!!!
    [DSP1]     12.075947 s: utils:XMC_MPU: 使用的段= 4
    [DSP1 ]    12.075977 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 启动后!!!
    [DSP1 ]    12.076008 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
    [IPU2 ]    11.648752 s: ***** IPU2固件构建时间21:29:14 2017年10月16日
    [IPU2 ]    11.648935 s: ***系统:CPU 频率 、
    [IPU2 ]    11.741597 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
    [IPU2 ]    11.741749 s: 系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
    [IPU2 ]    11.741841 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
    [IPU2 ]    11.741963 s: 系统:通知寄存器到[host]行0,事件15...
    [IPU2 ]    11.744525 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [IPU2 ]    11.745592 s: utils:CIO:初始化完成!!!
    [IPU2 ]    11.745714 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [IPU2 ]    11.745775 s: 系统:通知初始化完成!!!
    [IPU2 ]    11.747544 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [IPU2 ]    11.747666 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
    [IPU2 ]    11.752729 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
    [IPU2 ]    11.752821 s: 系统:系统 IPU2正在进行中!!!
    [IPU2 ]    11.753614 s: utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
    [IPU2 ]    11.753919 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
    [IPU2 ]    11.754041 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257256B (251KB)
    [IPU2 ]    11.754193 s: 系统:正在初始化链接!!
    [IPU2 ]    11.944 855s: utils:prf:#### 无法为 SYNC3 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.858689 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM0 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.861495 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM1 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.864301 s: utils:PRF:#### 无法为 ALGORITHM2 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.867138 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM3 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.870005 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM4 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.872842 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM5 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.875739 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM6 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.878637 s: utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM7 ####分配对象
    [IPU2 ]    11.878789 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [IPU2 ]    11.878911 s: 系统:系统 IPU2初始化完成!!!
    [IPU1-0]    13.101598 s: QSPI 初始化
    [IPU1-0]    13.101903 s: 中间- 1
    [IPU1-0]    13.101964 s: DID - 18
    [IPU1-0]    13.102025: QSPI 初始化成功完成
    [IPU1-0]    13.113768 s:
    [IPU1-0]    13.113829: Current System Settings、
    [IPU1-0]    13.113920 s: ========================================
    [IPU1-0]    13.113981秒: 显示类型  :HDMI 1920x1080 @ 60fps
    [IPU1-0]    13.114042 s: 捕获源:传感器 OV10635 1280x720 @ 30fps - VIP、YUV422
    [IPU1-0]    13.114134 s: 我的 IP 地址 :0.0.0.0
    [IPU1-0]    13.114195 s: ISS 设置  :LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
    [IPU1-0]    13.114256s:
    [IPU1-0]    13.114317 s: ====
    [IPU1-0]    13.114347 s: 用例菜单
    [IPU1-0]    13.114408 s: ====
    [IPU1-0]    13.114439 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Vision SDK 用例、
    [IPU1-0] --------------
    [IPU1-0] 1:单摄像头用例
    [IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
    [IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
    [IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
    [IPU1-0] 7:网络 RX/TX 用例
    [IPU1-0] A:其他测试
    [IPU1-0] c:OPENVX 用例
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] s:系统设置
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 输入选项:
    [IPU1-0]
    [主机 ]    16.746233 s: network_CTRL:正在启动服务器(端口=5000)!!!
    [主机 ]    16.746263 s: network_CTRL:正在启动服务器... 完成(端口=5000)!!!

    现在、当我们选择多摄像头 LVDS 时

     VISION SDK 用例、
    [IPU1-0] --------------
    [IPU1-0] 1:单摄像头用例
    [IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
    [IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
    [IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
    [IPU1-0] 7:网络 RX/TX 用例
    [IPU1-0] A:其他测试
    [IPU1-0] c:OPENVX 用例
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] s:系统设置
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]    54.178368 s:
    [IPU1-0]    54.178490 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0] ------------
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    [IPU1-0] 2:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0] 6:环视校准
    [IPU1-0] 7:OV10635和 UB964 4通道 CSI2捕捉+显示
    [IPU1-0] 8:OV10635和 UB964 4通道 CSI2环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]    56.098273 s:
    [IPU1-0]    56.098365 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] ================================
    [IPU1-0] 数字通道设置
    [IPU1-0] ================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:用于单通道模式
    [IPU1-0] 1:用于多通道模式
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]    60.186665 s: 链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0]    60.187580 s: VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0]    60.518300 s: VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    60.519032 s: VIDEO_SENSOR:INST2:I2C4:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0]    60.850118 s: VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    60.850881 s: VIDEO_SENSOR:INST4:I2C4:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0]    61.181235 s: VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    61.182120 s: VIDEO_SENSOR:INST5:I2C4:I2C Addr = 0x3c
    [IPU1-0]    61.922161 s:
    [IPU1-0]    61.922497 s: i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x78失败
    [IPU1-0]    61.922619 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
    [IPU1-0]    61.922710 s: I2C4:DEV 0x78:Rd 0x01... 错误!!!
    [IPU1-0]    61.922802 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0]    61.922863 s: I2C4:错误超时645 ms!!!
    [IPU1-0]    61.922954 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
    [IPU1-0]    61.923046 s: 器件地址- 78 I2C 错误--21
    [IPU1-0]    62.571798 s:
    [IPU1-0]    62.572073 s: i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x3c 失败
    [IPU1-0]    62.572195 s:src/bsp_deviceI2c.c @第765行:
    [IPU1-0]    62.572286 s: I2C4:dev 0x3c:Rd 0x300a…… 错误!!!
    [IPU1-0]    62.572408 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:
    [IPU1-0]    62.572500 s: I2C4:错误超时644 ms!!!
    [IPU1-0]    62.572896 s: Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status =system_link_status_sok:failed!!
    [IPU1-0]    62.573720 s: Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status == system_link_status_sok:failed!!

    交换机设置位于附加图片中:主板为 REV D

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 4个摄像头 A 插入以下端口且链接设置如图所示,则使用摄像头连接器进行播放,LVDS 演示现在工作正常。