This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Android 录音机问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652068/am5728-android-sound-recorder-issue

器件型号:AM5728

大家好,我使用 Android BSP 开发 Android 文件系统。 现在 、我使用录音机测试音频功能、但失败了。 失败的日志是"无法访问 USB 存储"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    您对此问题是否有任何更新?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的回复因圣诞节假期而延迟、我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究您的问题。 您使用的是哪个版本的 Processor SDK? 您在开发什么电路板?

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SDK 版本为"ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04"、我使用 TI EVM 板来测试音频功能。 相同的问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *您尝试在 AM5728上测试哪些音频功能? (通过特定外设输出音频、通过特定外设输入音频、音频文件播放、麦克风输入等)。
    *什么是录音机? 我看到多个使用该名称的 Android 和 Windows 应用。

    更新:我在电路板上看到录音机、可以复制您的错误。 立即调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、不会授予"录音机"应用程序权限。 请
    1) 1)进入主屏幕
    2) 2)从屏幕顶部向下滑动-应该有一个带时间和日期的深灰色框
    3) 3)向下滑动灰色框。 灰色框顶部应显示齿轮图标
    4) 4)选择齿轮图标、然后选择设备>应用程序
    5) 5)选择录音机应用程序
    6) 6)在权限下、打开麦克风和存储

    编辑:我能够将音频输入记录到音频输入插孔。 将音频源设置为全音量、因为录制的音频将非常安静。 录音中发出很大的咔嗒声-这是04.00和04.01的已知错误。 我正在检查是否已在02年4月之后解决该问题。


    这些步骤是否可以解决您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,谢谢,这个步骤解决了我的问题。