This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:处理器 SDK 构建问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642627/am4376-processor-sdk-build-issue

器件型号:AM4376

你(们)好,先生

我们使用 AM4376进行开发、并按照下面的 wiki 进行图像构建。

   processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

我们执行命令"MACHINE=AM437X-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image"来构建映像、并发现速度较慢   

  linux-ti-stage-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r3c.arago5.tisdk9 do_fetch (pid 16328) 25%|| 39.00 KiB/s

Q1:TI 是否有任何改进下载速度的建议(在中国)

Q2能否预下载源代码,然后集成到 tisdk 文件夹中? 如果是、TI 能否提供该文档

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从以下位置下载完整的 SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM437X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    这不是正确的答案。
    1.您能告诉我们如何将完整的 SDK 集成到 Arago-base-tisdk-image 文件夹中吗? 并修改 bitbake 配置
    2. TI 是否有任何改进下载速度的建议(在中国)
    3.can 我们预下载源代码,然后集成到 tisdk 文件夹中? 如果是、TI 能否提供该文档

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="yimin bai34"]2.TI 是否有任何改进下载速度的建议(在中国)

    这一问题超出了本论坛的范围。 此论坛仅支持 与用于 Sitara 处理器的芯片、硬件、Linux、Android 和 TI-RTOS 相关的技术问题。

    您的其他问题已转发给软件团队。 他们将在这里作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、您好!

    您可以预下载源代码、然后按照 文档的说明集成到 tisdk 文件夹中。

    $#假设 src 文件下载到$HOME/下载
    $ tar xvf $home/Downloads/ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##.tar.xz
    $ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/get_build_sources.sh -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/source_pkg_list.txt

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    感谢您的建议。

    我们遵循您的指示进行操作、然后遇到以下问题。  似乎有三个文档无法下载。

     

    正在初始化任务:100%|################################################################################################ |时间:0:00:05

    注:执行 SetScene 任务

    注:执行 RunQueue 任务

    当前 3个正在运行的任务(3670的1206) 32%|######################################                                                                                |

    0:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do_fetch (pid 9199)|     <=>                                                                                                    |

    1:pcitest-4.9-r0 do_fetch - 12s (pid 9203)

    2:linux-ti-stage-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r3c.arago5.tisdk9 do_fetch (pid 9200)| <=>                                                                         |

    你有什么建议吗?  或者我们可以先下载它吗?  如果是, 您是否有文档供参考和下载路径?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击该 链接 并通过 Web 浏览器下载。 将它们放置到 /downloads/目录、不要忘记创建 旁边的.done 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您的大力支持

    我们已成功构建基本的 Yocto 文件系统。

    检查此文件系统后、我们找不到 python3支持。

    也许构建完整的 Yocto 文件系统将获得 python3支持,但我们不想这样做,因为完整的 Yocto 非常大。

    请向我们提供一些建议、我们只需将 python3支持添加到基本 Yocto 文件系统中即可。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 /sources/oe-core/meta/conf/documentation.conf

    core_image_extra 安装[doc]="指定要添加到映像的包列表。 只能在构建目录的 conf/local.conf 文件中设置此变量。"

    $ echo 'core_image_extra_install +=" python3">> conf/local.conf



    MACHINE=AM437X-EVM bitbake python3.

    然后使用 opkg 将生成的 python3 ipks 及其依赖项安装到您的电路板上。