This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3351:LCD 显示屏闪烁

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652015/linux-am3351-lcd-display-flickers

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

您好、LCD 显示屏闪烁、显示"[1209.581958] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000020):FIFO 欠流"

 请告诉我需要在 SDK 中更改什么内容。

 我使用的是"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04 "SDK、am3351处理器、1280x800、24位 LCD 显示屏

DTS 配置:

      /* LCD 渠道配置 */
   面板{
      兼容="ti、tilcdc、panel ";
      状态="正常";
          pinctrl-names ="default"、"off";
      pinctrl-0 =<&NXP_HDMI_bonelt_PINs>;
          pinctrl-1 =<&NXP_HDMI_bonelt_OFF_PINs>;
      面板信息{
         交流偏置          =<255>;
         AC-BIAS-INtrpt   =<0>;
         dma-burse-SZ     =<16>;
         bpp              =<32>;
         FDD              =<0x80>;
         同步边沿        =<0>;
         SYNC-Ctrl        =<1>;
         栅格顺序     =<0>;
         FIFO-TH          =<0>;
      };

      显示时序{
         1280x800p62{
             时钟频率=<71100000>;
         HSYNC-LEN =<40>;
             hactive =<1280>;
             前沿=<50>;
             后沿=<70>;
               HSYNC-ACTIVE =<1>;
             vsync-len =<5>;
             Vactive =<800>;
             后沿=<5>;
             垂直前沿=<18>;
             vsync-active =<1>;
         };
      };
     };

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力支持。
    在这里、我发布了我的引导日志信息、请验证并告诉我可能会出现什么问题。

    U-Boot SPL 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年12月25日- 20:28:37)
    尝试从 MMC1引导
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年12月25日- 20:28:37 +0530)

    启用看门狗
    I2C:就绪
    DRAM:256 MIB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    NET:找不到以太网。
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    2920592字节在459 ms (6.1 MIB/s)内读取
    在71ms 内读取39147字节(5368.1 KiB/s)
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x2c90]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8edaa000,结束8edb68ea ... 好的
    不支持的以太网端口配置

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (root@Sridhar-ThinkCenter-M73)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#20 PREE7
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000184AD-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:226528K/262144K 可用(5635K 内核代码、212K rwdata、1896K rodata、252K init、240K BSS、 11040K 保留、24576K c)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0762f74 (7532KB)
    [0.000000] init:0xc0763000 - 0xc07a2000 (252 KB)
    [0.000000] .data:0xc07a2000 - 0xc07d7290 (213KB)
    [0.000000] .bss:0xc07d9000 - 0xc0815224 (241KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为19200000Hz
    [0.000032] sched_clock:在19MHz 时为32位、分辨率为52ns、每111848106981ns 换行一次
    [0.000085]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:99544814920ns
    [0.000111] OMAP 时钟源:Timer1为19200000Hz
    [0.001168] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.001551]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.001607]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.00164]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.001637]更新您的内核命令行。
    [0.001673]校准延迟环路... 302.28茂物剪(lpj=1511424)
    [0.057703] pid_max:default:32768 minimum:301
    [0.057982]挂载高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.058013]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.059542]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.059606]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.059681]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.059716]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.059749]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.059782]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.059847] CPU:Testing write buffer 相干性:OK
    [0.060630]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.065805] devtmpfs:已初始化
    [0.044048] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.128239] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.133144] OMAP-hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.133167] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
    [0.137052] OMAP-hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.13707070] OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
    [0.206222]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.210973] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.213813] NET:注册协议系列16.
    [0.219128] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.247715]空闲:使用调节梯
    [0.277694]空闲:使用调速器菜单
    [0.289107] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.292194] OMAP-GPIO 481ac000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio2_pins 的 pctldev、dervrie
    [0.2972] OMAP-GPIO 481ae000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio3_pins 的 pctldev、dervrie
    [0.306317] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、dervrie
    [0.312876]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.36871] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.376100] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.376314] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.376572] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.377486] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟
    [0.377608] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev,推迟
    [0.378106] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.378128] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.378203] PTP 时钟支持已注册
    [0.380533] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.382951]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.410313] NET:注册协议系列2.
    [0.412025] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.412115] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.412186] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.412348] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.412398] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.412750] NET:注册协议系列1.
    [0.414852]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.419302] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.444265]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250)
    [0.444335]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.4444368]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.444808]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.448406] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.454120]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.611662]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.621164] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 94、base_baud = 3000000)是8250
    [1.246620]控制台[ttyS0]已启用
    [1.252709] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 95、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
    [1.264197][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.271912] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.281189] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.289900][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.296654][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.321222] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [1.324366] bpp=32
    [1.324370] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [1.325719] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [1.341950] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000104):SYNC 丢失
    [1.365467]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件160x50
    [1.446540] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.473020][DRM]初始化了次要0上的 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.497426]循环:模块已加载
    [1.504796] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.511446] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.517337] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.522833] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.529183] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.536324] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.543957] GTP 驱动程序正在安装...
    [1.547833] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.554953] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.562195] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.568481] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.574263] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.613730] pinctrl-single 44e10800.pinmux:多路复用器 pinmux_eMMC_pins 的错误数据
    [1.620998] pinctrl-single 44e10800.pinmux:没有 pinmux_eMMC_pins 的引脚条目
    [1.659088] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.667329] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
    [1.673599] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.680777] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.686955] mmcblk0:mmc0:0001 SD8GB 7.28 GiB
    [1.694667] mmcblk0:P1 P2
    [1.698293] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.711510] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.727632] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.735496] NET:注册协议系列10.
    [1.754421] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.760822] NET:注册协议系列17.
    [1.778272] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.795366] ThumbEE CPU 扩展支持。
    [1.799696]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.830400] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.843053] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.851756] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.872987] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.92349] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.933646] 0-0014未使用虚拟稳压器找到电源 VDD_ANA
    [1.939940] 0-0014未找到电源 VCC_i2c、使用虚拟稳压器
    [4.471710]输入:goodix -作为/devices/virtual/input/input0
    [4.478418] i2c i2c-0:无法在0x24 (-16)处注册 i2c 客户端 tps65217
    [4.485447] i2c i2c-0:for_i2c:注册/ocp/i2c@44e0b000/tps65217@24失败
    [4.492880] omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [4.501527] OMAP-i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
    [4.509656] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:303157 KHz
    [4.517374] CPU CPU0:DEV_PM_OPP_DOMAIN_SET_RATE:无法找到 FREQ 303157894 (-34)的当前 OPP
    [4.546102] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:未列出的初始频率更改为:300000 KHz
    [5.42331] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.430547] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [5.438880] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [5.450389] devtmpfs:已安装
    [5.454625]释放未使用的内核内存:252K (c0763000 - c07a2000)
    [5.460960]此架构没有内核内存保护。
    [5.958004] systemd[1]:生成时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.024495]随机:可使用34位熵进行系统读操作
    [6.073611] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
    [6.093589] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.05!

    [6.126288] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [7.031614] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为可执行文件。 请删除可执行文件权限。
    [7.052864] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
    [7.671487] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [7.679617] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [7.687590] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
    [ 7.695069] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [7.704655] systemd[1]:alignment.service:删除了作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [7.758267] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [7.789933] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [7.817314] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [7.844569] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [7.874405] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [7.904280] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [7.964199] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [7.994557] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [8.023760] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [8.056831] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [8.083786] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [8.113851] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [8.147127] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [8.175103] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [8.204257] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [8.234281] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [8.264472] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [8.304174] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [8.353958] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...[8.408461] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.ciw

    [8.420202] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000104):SYNC Lost
    [8.495884] systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [8.552157] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [8.701873] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [8.811471] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    正在启动加载内核模块...
    [8.919938] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [9.058852] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [9.092709] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [9.107477] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [9.114325] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [9.165418] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [9.369871] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [9.380291] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000104):SYNC Lost
    [9.448362] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [9.494303] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [9.510763] systemd[1]:已挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [9.550979] systemd[1]:已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [9.5988287] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [9.645481] systemd[1]:退出 systemd-modules-load.service:主进程,代码=退出,状态= 1/失败
    [9.660308] systemd[1]:无法启动加载内核模块。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [9.713718] systemd[1]:systemd-modules-load.service:设备进入失败状态。
    [9.721218] systemd[1]:systemd-modules-load.service:失败,结果为'exit-code'。
    [9.737094] systemd[1]:已启动安装虚拟控制台。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [9.765974] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    正在开始应用内核变量...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [13.692709] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [13.703120] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000104):SYNC Lost
    [13.719124] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [13.726001] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [13.735882] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [13.742613] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [13.752655] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [14.121575] tilcdc_crtc_IRQ:抑制了43次回调
    [14.126604] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):同步丢失
    [14.133448] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [14.140169] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000104):同步丢失
    [14.146853] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000104):检测到 SYNC 信号丢失泛光、禁用中断
    [14.191380] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [14.578137] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [14.692830] systemd-journale[90]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [15.380895] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [16.382338] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [20.255682] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [20.44455] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [20.528064] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [22.181926] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络时间同步...
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [23.814176] random:非阻塞池已初始化
    [24.404131] FAT-FS (mmcblk0p1):未找到代码页 cp437
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [25.000774] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [26.441167] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [26.912664] FAT-FS (mmcblk0p1):未找到代码页 cp437
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动允许用户会话...
    正在启动 USB 小工具...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在启动登录服务...
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 D-Bus 系统消息 Bus.c IKEv1/IKEv2守护程序。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在启动电话服务...
    [确定]启动 GPIO_init 脚本。
    [确定]已启动内核日志服务。
    正在启动网络服务...
    [33.672485] GPIO3_3.sh[413]:/etc/init.d/gpio3_3.sh:第10行:echo:write error:invalid arge.
    [确定]已启动允许用户会话。
    [失败]无法启动启动 USB 小工具。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
    [34.101413] GPIO3_3.sh[413]:******* LCD 电源已启用
    [34.250761] GPIO3_3.sh[413]:设置寄存器7:12 (c)
    [确定]已启动网络服务。
    [34.400263] GPIO3_3.sh[413]:设置寄存器8:99 (63)
    [37.997848] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [39.490284] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已到达目标网络。
    [41.353984] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [42.066994] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [42.187435] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [42.947158] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [43.050297] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [43.649393] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [43.885852] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [44.186758] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [44.975711] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [46.745529] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/drm/stilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压
    [46.839825] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000020):drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.cFIFO 欠压

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2016.05 AM335x-EVM ttyS0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当显示屏闪烁时、会显示以下错误。

    [11.811745]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000020):FIFO 欠流
    [11.824330]  tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000004):同步丢失
    [11.831060]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [11.841094]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [11.847906]  tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [11.857872]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):同步丢失
    [11.8646683]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [11.874639]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [11.881360]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC 丢失
    [11.891398]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):同步丢失
    [11.898193]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [12.243775]  tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):检测到 SYNC 信号丢失泛光、禁用中断

    我们将写入 LCDC_Raster CTRL_REG = 0x6000081。

    请建议为1280x800 TFT 24位 LCD 显示屏设置的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此 wiki 页面-