This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM5718:DSP 内在函数代码编译问题

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651622/compiler-am5718-dsp-intrinsic-code-compilation-issue

器件型号:AM5718

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们使用 PROCESSOR-SDK-04.01.00.06和 Yocto 构建。 编译内在函数代码的时间如下所示。

| 未定义、首先被引用
|        文件中的符号
|---  --------
_dotpus4 ~/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/dspdce-fw/1.00.00.07-r4/git/src/ti/framework/dce/lib/dsp/release/ti.framework.dce.ae66
|
|错误:未解析的符号仍然存在
|错误:在链接期间遇到错误;未构建"OUT/DSP/RELED/DSP.xe66"