This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:DSP 还是 FPGA?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640852/66ak2g02-dsp-or-fpga

器件型号:66AK2G02

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

您好!

´re 20多年来、我们是一家小型公司、一直在设计模拟专业音频限幅器。

´re´re 决定采用数字音频处理系统、我们在决定选择哪种系统架构(FPGA 或 DSP)时稍有迷路。

我们的出发点是设计一个音频激励器、然后开始添加多个功能(每通道 eq、相位信号、通过以太网发送音频的容量等)。

我们可以使用 DSP 或 FPGA (C 或 VHDL)、但我们需要设计具有上述特性的器件。

对此是否有任何建议?

提前感谢您的回答。

最棒的

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    K2G 具有以下音频接口:
    三个多通道音频串行端口(McASP)外设

    发送和接收时钟高达50MHz
    每个 McASP 具有两个独立的时钟区和独立的发送和接收时钟
    McASP0、McASP1和 McASP2分别多达16、10、6个串行数据引脚
    支持 TDM、I2S 和相似格式
    支持 DIT 模式
    用于优化系统流量的内置 FIFO 缓冲器

    多通道缓冲串行端口(McBSP)

    发送和接收时钟高达50MHz
    两个时钟区和两个串行数据引脚
    支持 TDM、I2S 和相似格式

    有关这些接口支持哪些功能的更多信息、请参阅66AK2G02 TRM 的第11.9节"多通道音频串行端口(McASP)"和第11.10节"多通道缓冲串行端口(McBSP)"。

    DSP 内核具有以下特性:
    C66x 定点和浮点 VLIW DSP 子系统、频率高达600MHz

    目标代码与 C67x+和 C64x+内核完全兼容
    32KB 的 L1程序存储器
    32KB L1数据存储器
    1024KB 的 L2、可配置为 L2 RAM 或高速缓存
    针对 L1程序存储器的错误检测
    用于 L1数据存储器的 ECC
    用于 L2数据存储器的 ECC

    您可以在 RTOS 中查看音频示例以及此处的所有其他库:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jul
    除了 Yordan 就 K2G 器件和功能提供的指导之外、还请参阅 TI.com 上的以下页面
    www.ti.com/.../overview.html

    它具有良好的概述和指向可用于评估、设计和培训的各种资源的链接。

    如果您有后续问题、请告知我们。
    此致
    Mukul