主题中讨论的其他器件: BeagleBoard-X15、 TLV320AIC3104、 TLV320AIC3204、 PCM3168A-Q1
您好!
我需要从 AM5728输出8个音频通道(每个接收器为单通道;2线;600 Ω)。
我阅读了以下文档:
"音频连接外设
•八个多通道音频串行端口(McASP):
–两个 McASP、每个支持多达16个通道、并具有独立的 TX/RX 时钟/同步域"
因此、通过使用单个 McASP 接口、似乎可以发送8个不同的音频通道。
我想我需要将8个不同的音频编解码器连接到该 McASP 接口。
连接是如何完成的? 是否可以将8个编解码器级联到单个 McASP 接口?
我需要哪种外部音频编解码器?
此致、