This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:设计文件请求 TDA2

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649911/tda2sx-design-file-request-tda2

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2EVM5777

你好

我们计划将 TDA2X 用于我们的下一个车辆机器视觉 EVS 项目。 当我们尝试在 TI 网站上查找设计文件时、根本找不到结果。 对于硬件工程师来说、DSN 文件对于防止从头开始项目非常重要。 为这种复杂的设备构建符号的粗鲁手册可能会出错。 因此、我在这里编写"我的问题"以询问"相对文件"。 基本上、我们需要您采取以下优惠措施:

 TDA2EVM5777 (完整 原理图 / 原理图 /  原理图 / 原理图    /原理图 DSN 文件)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    请查看此 链接

    EVM 页面下有一个"设计文件"部分 、您也 可以查看该部分。

    谢谢、

    直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高亮度、

    你得到了你想要的吗? 我有与您相同的要求。 如果你明白了、能不能告诉我如何获得它。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我认为我没有获得所需文件的必需支持。 实际上、这里只是产品页面上的非 OrCAD 文件、我不知道如何将其传输到我想要导入 OrCAD 的内容中。 考虑到软件支持和遵循代码工作、我们已将项目移至使用 NXP S32V 代替 TDA2X。 因此、正如您看到的、我不关注 Thread 并继续请求文件。

    明亮