This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA767P DDR3L 阻抗控制是36欧姆 RTT &放大器;EVM 上的 RCP?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/645466/dra767p-ddr3l-impedance-control-is-36-ohm-rtt-rcp-on-evm

主题中讨论的其他器件:DRA746

您好!

您是否可以帮助我们澄清 DRA767P 上的 DDR3L 阻抗控制规则?

根据数据表、Zo 的规格为50~75 Ω、但 EVM 使用36 Ω RTT 和 RCP。

我还比较了 DRA746 EVM、它使用47 欧姆 RTT 和 RCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接值应与驱动器输出阻抗和 PCB 阻抗匹配。  DDR 接口的驱动强度是可编程的、因此不同的实现可能会导致不同的驱动器设置。  可能会导致这些不同的设置、即需要调整端接值(以匹配驱动器)。  IO 仿真有助于使用特定的终止值优化特定的 IO 设置。

    数据手册将 RTT 指定为 Zo 的+/- 5欧姆。 电路板的 Zo 由 PCB 设计设置、但 SoC 的 Zo 是可编程的。

    谢谢
    Robert