This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:使用6.1.2:内核 EDMA memcpy

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646110/dra746-using-6am-1-2-kernel-edma-memcpy

器件型号:DRA746
客户的问题:您知道在 DTS 中启用几个 EDMA-memcpy 通道是否有任何好处? 
他们在之前的日志中注意到了这一点: 

[0.565004]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy

并将其跟踪到相关器件树绑定+ DTS 中的此注释: 
       /* 
        * memcpy 已禁用、可通过以下命令启用: 
        * ti、edma-memcpy-channels =<20 21>; 
        例如*。 请注意、这些通道需要 
        也会在 Xbar 中被屏蔽。 
        * 

只是想知道它是否会带来任何性能提升或值得进一步研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一位专家被告知这个问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在与大家的一些讨论中...一般而言、启用 EDMA memcpy 可能会带来性能提升、因为您可以有效地减轻 CPU 处理这些类型的数据传输任务的负担并将其放在 EDMA 上。