This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:TMDSEVM6678

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641523/tmdsevm6678-tmdsevm6678

器件型号:TMDSEVM6678

您好!

我已购买 TMDSEVM6678LE 评估板。

我需要代码示例(而不是手册)来检查 SRIO 链接和超链接串行器/解串器。

代码示例应包括完整配置+说明。

还请强调相关功能。

此致、

莫蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI SDK RTOS 中提供了树形代码示例。 这些是:
    SRIO_Loopback _evmc6678_C66BiosTestProject
    SRIO_LpbkDioIsr_evmc6678_C66BiosExampleProject
    SRIO_MulticoreLpbk_evmc6678_C66BiosExampleProject
    SRIO_TputBenchmarking_evmc6678_C66TestProject

    代码很容易理解。 这里有相关文档:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_SRIO

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢、这似乎很有帮助。
    建议在 Windows 10 64位下使用哪个 CCS 版本?
    我应该选择哪种平台来适应 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、我找不到这些代码示例。
    我在哪里可以找到它们?
    我需要先安装 CCS 吗?
    我是否需要安装任何特定的 CCS 版本才能运行这些示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.通过以下链接下载并安装 CCS:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    请使用 ccs_setup_7.2.0.00013.exe 或 CCS7.2.0.00013_web_linux-x64.tar.gz
    2.从同一链接下载并安装 TI SDK RTOS:ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Windows-x86-Install.exe 或 ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin

    现在、您需要使用处理器 SDK 脚本创建这些项目。 导航至:
     CD ~/ti/pdk_c667x_2_0_7

    运行:

     来源:pdksetupenv.sh

     pdkProjectCreate.sh C6678 All Little SRIO All DSP  =>这会为 C6678所有可用电路板创建 SRIO 项目、小端字节序、针对 DSP 内核的 SRIO 示例和测试。

    4.现在打开 CCS 并导入您需要的四个项目中的任何一个。

    5.编译它。 将 CCS 连接到您的电路板、然后加载并运行编译的示例/测试。

    此致、

    Yordan


     


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了我之前的帖子。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了测试超链接、我导航至:
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_7\packages/ti\drv\hyplnk
    现在、该测试项目需要哪些资源?
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_7\packages/ti\drv\hyplnk\examples\common?
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_7\packages/ti\drv\hyplnk\src?

    第二期:
    如何将 EVM 连接到 PC?
    我应该使用网络连接器吗? USB (有2个端口)? 两者都是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一个端口用于 JTAG 调试器=>该端口连接到 CCS IDE (您绝对需要此端口才能使用 JTAG 进行调试)、另一个 USB 用于 UART 控制台(这是可选的)。

    当您执行./pdkProjectCreate.sh C6678 All Little SRIO All DSP 时、此操作将在以下路径中创建项目:
    ~/ti/pdk_c667x_2_0_7/packages/MyExampleProjects

    打开 CCS、从上面的位置导入项目、您将看到其代码和所有包含的头文件(从那里您可以看到使用了哪些 c 文件)。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要刷写板上的 RTOS 内核和应用程序、请使用网络连接器、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Boot

    或者您想测试电路板的以太网。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该使用哪个 USB 端口? 我在 主板上有一个、在板载仿真器上有另一个。

    所有手册都是指位于主板上的单个 USB 端口。

    将 EVM 插入 PC 后、我应该在 CCS 上看到任何指示?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主板上的 USB 实际上是您的调试控制台。 板载仿真器上的 USB 是 JTAG 的输出(您可以将其用于使用 CCS 进行调试)。

    [报价]将 EVM 插入 PC 后、我应该会在 CCS 上看到任何指示?
    插入板载仿真器 USB 后、请遵循以下指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Setup_CCS

    在 CCS 和电路板之间建立调试连接。

    此致、
    Yordan