This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:TMS320DM8148关于 EZSDK 版本

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652728/linux-tms320dm8148-tms320dm8148-about-ezsdk-version

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我的客户正在激光电视上使用 TMS320DM8148、而 EZSDK 版本为5_05_02_00、不是开源的。有关激光电视的新像素测量介于1080p 和4K 之间。因此、如果您可以向我发送开源版本吗? 客户听说开源版本是 DVR RDK4.1还是4.2、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以从以下链接下载 Ezsdk:
    www.ti.com/.../LINUXEZSDK-DAVINCI
    如果您是指覆盖包、则它处于 NDA 状态。
    关于 DVRRDK、您应该与覆盖封装的本地 FAE 联系。

    BR
    玛格丽塔