This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PRU-ICCS UART thre 位问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643100/am3359-pru-iccs-uart-thre-bit-problem

器件型号:AM3359

Hallo、

我在 AM3359 Sitara 处理器上使用 PRUICSS UART。 我的线路状态寄存器 THRE 状态位有问题。 当 使用没有 DMA 的 FIFO 并行发送和接收时、它有时似乎不起作用。

您是否也在硬件中看到了该问题?  

此致、

不丹语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有描述此类硬件问题的勘误表。 您能否更详细地描述您的用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已测试发送中断的长帧、并在每个周期 FIFO 为空时测量延迟。 它告诉我们,由于我们需要轮询 LSR,程序延迟很长,所以必须解决这个问题。

    我们尝试减少程序中的延迟、然后它现在可以工作。

    谢谢!