This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DSS 问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652706/linux-am5728-dss-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想问您一些有关 AM5728显示屏问题的问题。这里是我从 AM572x Sitara 处理器技术参考手册中获得的图片。  

有没有 任何演示会使用显示控制器来实现它在 AM5728上显示时可以缩放视频或转换颜色空间的功能。

我想问另一个有关 DRM 的问题。在 AM5728上显示时、是否有任何演示使用 DRM 来缩放或转换视频的颜色空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅双摄像头演示。  它演示了 DRM API 用于配置 DSS 以进行缩放和颜色空间转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    您能否给我一个网站、其中包含 DRM API 使用情况、因为我没有找到正确的 DRM API 使用情况。

    谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经测试了双摄像头演示、它不能将视频输出到 HDMI 设备、所以可以告诉我如何更改演示以将其输出到 HDMI 设备。是否有任何演示可以实现相同功能、但可以输出到 HDMI 器件!
    并且可以提供包含一些 DRM 函数解释的 DRM API 使用(例如 drmModeAtomicCommit、drmModeAtomicAddProperty 函数等)
    谢谢(&C)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在此处检查 DRM_clone 应用程序源代码中的 get_DRM_ENCODER()函数,以使用特定的显示进行输出

    [引用 USER="Hsg"]并可以提供包含一些 DRM 函数解释(例如 drmModeAtomicCommit、drmModeAtomicAddProperty 函数等)的 DRM API 用法[/引用]

    DUAL_camrera 演示了这些 API 的用法。 有关这些 API 的进一步说明、请进行 Google 操作。