This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:USB 支持问题。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639551/tms320c5517-usb-support-problem

器件型号:TMS320C5517

大家好、

在我们的工作地点、我们正在开发支持 C5517 DSP 的电路板、成为神经学市场生物医疗设备的一部分。

DSP 软件开发通过 CCS5进行、包括 CSL 支持 C55_CSL_3.04、这是与 CCS5兼容的最新版本。

我们发现了一个与虚拟串行 COM 的 USB 支持相关的问题、可以直接从 CCS 示例..\USB\CSL_USB_CdcExample.
我们只需修改项目源代码:

1)在应用中对 PLL 设置进行编码、并将其设置为100MHz、而不是通过关联的 GEL 文件进行设置。

2)使用 CSL 函数“status = CDC_Open (&CDC_AppHandle,&USBConfig)”更改对 CSL 函数的原始调用;“status = CDC_OpenFullSpeed (&CDC_AppHandle,&USBConfig)”;

事实上、我们的板仅支持 USB 全速、因为 DSP USB 控制器线路通过全速/低速 USB 数字隔离器 ADuM3160与 USB 电缆连接器隔离:隔离是生物医疗设备的必备问题。

当然、我们编译了 CSL 库以支持 C5517。

问题在于:

运行相同软件的同一个板在某些 PC 上定期执行 USB 枚举和虚拟 COM 管理(超级终端测试正常)、

在其他 PC 上、USB 枚举失败:

  

返回代码:

请注意、所有 PC 都针对*。inf 文件进行了相同配置。

 

PC 定期与我们的电路板协同工作的示例:

PC 不能定期与我们的板一起工作的示例:

请注意、相同的 Win 7版本/位数在某些 PC 上定期工作、在其他 PC 上不工作、但我们发现的所有工作 PC 都有 USB 3控制器。

通过 JTAG 仿真器、我们可以找到以下结果:

CSL USB 管理由单个 USB IRQ 源支持、该源由 CSL_USB_CDC_example.c 源中的 USB_ISR()处理程序处理: 一旦 USB 主机向 USB 发出命令、此类处理程序就会首先计算接收到的 IRQ 的总数、然后触发 IRQ 的特定主机调用类型。

USB 电缆连接一段时间后、我们发现:

在正常工作的 PC 上

                   @25MHz          @50MHz          @ 100MHz       @150MHz

USB_int_total                  41                          40                          41                           
USB_INT_RESET                 3                                                          3                             3
USB_INT_RESUME             0                                                          0 0                             0
USB_int_ep0                     36                                                    36                          36
USB_int_ep1in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_int_ep2in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_int_ep3in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_INT_SUSPEND            2                             2                             2                              
USB_int_disconn             0                                                          0                             0 0
USB_int_conn                  0                                                          0 0                             0

在不工作的 PC 上

                 @25MHz          @50MHz          @ 100MHz       @150MHz
USB_int_total                  34                          39                          40                          40
USB_INT_RESET                 2                             3                                                          3 3
USB_INT_RESUME             0                                                          0 0                             0
USB_int_ep0                     32                          34                                                    34 34
USB_int_ep1in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_int_ep2in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_int_ep3in_ count  0                                                          0                             0 0
USB_INT_SUSPEND            2                             2                             2                              
USB_int_disconn             0                                                          0                             0 0
USB_int_conn                  0                                                          0 0                             0


此外、我们还发现、甚至移除了光学隔离器、并通过原始快速 CDC_Open 请求原始快速模式、

(关于我们拥有的 C5515 EVM 的设计)“错误”PC 将继续在我们的电路板上表现不佳。

请注意、我们的 C5515 EVM 支持 USB (尽管速度快)定期与任何类型的 PC 配合使用。

结论:

请帮助我们解决/解决此问题、否则我们的整个项目将结束

感谢您的关注。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文丘里管、

    此问题是否仍然存在?
    如果我理解正确、USB 在某些 PC 上枚举正常、而不是在其他 PC 上进行枚举?

    Lali