This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:TI-RTOS / SYS-BIOS??!

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652012/rtos-66ak2h14-ethernet-file-transfer-is-supported-in-ti-rtos-sys-bios

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们使用的是使用 TI-RTOS/SYS-BIOS 的66AK2H14处理器

TI-RTOS 或 SYS/BIOS 是否支持以太网文件传输(UDP/FTP 数据包)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以提供帮助的同事已收到有关您的查询的通知。 我们的回复因节假日而延迟。
    感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 TI RTOS 中为 K2H 提供了支持的 Nimu 驱动程序、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK。 UDP/FTP 等网络协议由 NDK 处理、请查看 NDK_2_2x_xx_xx\docs 下的用户指南

    此致、Eric