This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:CLKOUT1规范

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644788/am4376-clkout1-specification

器件型号:AM4376

我知道问题已经被问及。 但答案没有帮助。

第5.13.2.4节中的内容是“请参阅特定于器件的 TRM 以了解更多详细信息。” 但 TRM 在哪里?

我想知道有关输出时钟抖动的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 AM4376产品页面 :www.ti.com/.../technicaldocuments 的"用户指南"下找到它、其中有一个指向"AM437x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 G)"的链接: www.ti.com/.../spruhl7g.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经找到了此页和您的文档、但我没有找到有关输出时钟抖动的信息。 技术参考手册(修订版 G)":www.ti.com/.../spruhl7g.pdf 适用于 AM437x、但并非特定于器件、不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TRM 涵盖了整个 AM437x 系列。 这些器件的 CLKOUT 信号上没有抖动规格。 如果您需要低抖动外部时钟、则应使用 EXTDEV PLL (TRM 第6.6.0.12节)、该 PLL 可在两个 CLKOUT 引脚上路由出去(请参阅 TRM 中的图6-17)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 CLKOUT 来提供两个 DP83822以太网 PHY。 这将为我节省两个晶体的成本。

    由于您无法提供抖动详细信息、如果我使用 EXTDEV PLL、您能否告诉我 AM437x 的抖动是否足以满足 PHY 的 XI 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请参阅 TRM 第185页表5-10下的注1和2:

    (1) SYSBOOT[18]可被用来为外部以太网 PHY 器件提供一个时钟。 如果 SYSBOOT[5]=0、EXTDEV_PLL 将被配置为25MHz、如果 SYSBOOT[5]=1、EXTDEV_PLL 将被配置为50MHz。
    (2) SYSBOOT[18]提供的功能仅在 PG1.2器件中可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。