This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:使用 McBSP 的 SPI 仿真

Guru**** 2921710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, ADS8330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652101/tms320c6655-emulation-of-spi-using-mcbsp

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件: ADS8330

您好、TI、

我们正在寻求 TI 帮助、以帮助解决我们使用 TMS320C6655 McBSP 端口接口连接 ADS8330的 SPI 端口时出现的串行端口接口问题。  我们利用 C6655上的专用 SPI 接口为另一个关键应用模块提供服务。  因此、我们在 C6655上使用了两个 McBSP 端口中的一个。  TI 文档“spruhh0.pdf”:C6655的 KeyStone 架构多通道缓冲串行端口(McBSP)表示该器件的 McBSP 端口不支持 SPI 协议(第2.10节第62页(2-46))。  我们尝试使用连续非停止时钟模拟 ADS8330的 SPI 接口、并使用启用/禁用采样率生成 Tx/Rx 周期的 FS (帧同步)。  我们的方案在大多数时间都适用于大量的电路板、但我们确实需要消除一些故障。  如果 您了解任何此类解决方案、我们可以在我们的设计中提供有关 McBSP-SPI 仿真软件的更多信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以提供帮助的同事已收到有关您的查询的通知。 我们的回复因节假日而延迟。
    感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 请告诉我在哪里以及何时通过电子邮件发送任何相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    您的同事是否提供了任何更新(联系方式等)? 我们已经联系了当地的 FAE 团队、但如果能提供更多信息、将会非常有帮助。

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    字段与我们就此保持联系。 我们在内部讨论这一点、但很可能我们对此没有任何积极的答案。
    该文档明确指出、McBSP 的 SPI 模型不受此器件系列的支持(这实际上与多个支持 McBSP 的其他器件一致、并且在该器件之后出现)。

    SPI 模式已正式取消配置、尚未作为这些器件芯片验证的一部分进行测试、因此虽然可以工作、但 TI 不提供官方支持。 此外,更重要的是,从我的角度来看,此模式没有数据表时序,因此如果没有此模式的文档和数据表支持,我看不到客户进入生产的任何简单方法。

    此致
    Mukul