This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:TDA2x VisionSDK Linux

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642849/linux-tda2evm5777-tda2x-visionsdk-linux

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

VisionSDK 用例是否根据您使用的操作系统而有所不同? 在 Linux 版本上似乎有3D 环视用例、但在 Windows 版本上没有。

这意味着我必须在两个操作系统上编译软件并单独运行?

谢谢、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    我已将您的问题转交给 VisonSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VSDK UCS 的不同取决于 A15上运行的操作系统(如果是 BIOS 或 Linux)。 (不取决于 PC 操作系统)。
    您可以使用 Linux 计算机编译仅 BIOS 和 Linux + BIOS 应用程序。 在这种情况下、请使用 Linux 安装程序。
    对于 Windows 计算机、请使用 Windows 安装程序并支持构建仅 BIOS 应用程序。

    此致、Siju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 但是、在 Ubuntu 上下载 VSDK 后、我无法通过双击它或在终端中执行它来安装它。

    我也使用了 chmod 来允许权限。

    您以前是否注意到过类似的问题?

    谢谢、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    尝试在终端中运行安装程序时出现什么错误?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些屏幕截图供您了解:

    我已经下载了 VisionSDK 的0301和0212版本、并更改了可以执行的权限。

    但在终端中运行安装.bin 文件后没有反应。

    当我双击它们时、它会显示如下所示:

    您是否知道为什么会发生这种情况?

    谢谢、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎可能是 Ubuntu 版本。 我的操作系统是 Ubuntu 16.04 64位。 我在另一台计算机的虚拟机上尝试了安装 Ubuntu 14.04 32位版本、它可以正常工作。 这意味着文档所说的内容不正确。 (文档指出,如果在虚拟机上,它必须是64位操作系统)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    您是否运行了命令:

    sudo apt-get install ia32-libs lib32stdc++6 lib32z1-dev lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0

    在64位 Ubuntu 上(它在 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中的"2.2.1 A15 Compiler、Linker"章节中)?
    另请尝试安装"2.2.3章"其他用于构建的强制性软件包"中列出的软件包。

    此致、
    Yordan