This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:OpenCL 用法

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652392/linux-tmdsevm572x-opencl-usage

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我的 PC (windows)中有和 OpenCL C 代码,我想在 TMDSEVM527X 和 TMDSIDK572x 的 Linux 系统中执行它,我是否应该使用 CCS 将其下载到 EVM?  

或者我有另一种方法来编译并在 TI 电路板中执行它?

谢谢、

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,型号是 TMDSEVM 572x,而不是 TMDSEVM527x,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rodney、

    您不必使用 CCS 在 AM572x EVM 上下载/执行 OpenCL 代码。 OpenCL 应用程序可在 EVM 上本地编译、也可在 x86 Linux 主机上交叉编译并在 EVM 上运行。

    此处提供的 OpenCL 用户指南是一个很好的起点: downloads.ti.com/.../index.html

    有一章是有关示例的内容、其中详细介绍了 EVM 文件系统中包含的构建和运行 OpenCL 示例: downloads.ti.com/.../build_and_run.html

    Ajay