This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:WiFi 和矩阵 GUI 问题

Guru**** 2856430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652041/processor-sdk-am335x-wifi-and-matrix-gui-questions

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910

您好!

我使用的是 AM335x 入门套件、它具有板载 Wi-Fi 支持、因为它使用的是较旧版本的 SDK。

现在、我正在使用从 此处下载的从最新 SDK 和 Linux 代码04.01.00.06中编译的映像 、该构建似乎没有 Wi-Fi 支持

我的问题是如何将 Wi-Fi 支持包含在此 新 SDK 中  

其次,在加电后的一段时间内,矩阵 UI 无法进行写操作,而只是显示“请稍候....” 那么、这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Dattatray 铰链">第二次,加电后的一段时间,矩阵 UI 无法进行编辑,而只是显示“Please wait....”(请稍候.....) 那么、这里的问题是什么? [/报价]

     您需要连接指点设备(USB 鼠标)才能启动 Matrix GUI。

    [报价用户="Dattatray 铰链"]我的问题是如何将 Wi-Fi 支持包括在此 新 SDK 中 

    请在 WiLink 论坛上咨询: e2e.ti.com/.../307

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我连接了 USB 鼠标并保留了一段时间、但未出现 Matrix GUI
    问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您的引导日志???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    以下是在启动时连接到 SDK 的 Microsoft 无线鼠标软件狗的启动日志
    我在日志中的某个位置看到"[失败]无法启动启动 USB 小工具。 "

    秘书长的报告
    U-Boot SPL 2017.01-g590c7d7fe1 (2017年9月26日- 18:28:01)
    尝试从 MMC1引导
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2017.01-g590c7d7fe1 (2017年9月26日- 18:28:01 -0400)

    CPU:AM335X-GP 修订版1.0
    型号:TI AM335x EVM-SK
    DRAM:256 MIB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在461ms (8.1 MiB/s)内读取3899192字节
    在43ms (941.4 KiB/s)内读取41494字节
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8df19000,结束位置8df26215... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (root@dattatray-XPS14-L)(gcc v7
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 混叠指示
    [0.0000M]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x EVM-SK
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:保留0x8a800000处的48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES1.0 (SGX NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总的 pa0
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =a74c0ct
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:197284K/262144K 可用(8192K 内核代码、288K rwdat)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
    [0.000000] .data:0xc0d00000 - 0xc0d48010 (289KB)
    [0.000000] .bss:0xc0d48010 - 0xc0d8e2a8 (281KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个具有128 Interrus 的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000018] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每8947秒换行一次
    [0.000043]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、mas
    [0.000056] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000264] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000461]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000490]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000497]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000504]更新您的内核命令行。
    [0.000529]校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    [0.118935] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.119080]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119093]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119980] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.120409]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.121372] EFI 服务将不可用。
    [0.122885] devtmpfs:已初始化
    [0.137005] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体3
    [0.137384]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ms
    [0.137416] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.141602] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.143028] NET:注册协议系列16.
    [0.145212] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.161540] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.238934]空闲:使用调节梯
    [0.26892]空闲:使用调速器菜单
    [0.275999] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.294484]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.338341] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.339574] reg-fixed-voltage fixedregulator2:找不到 noe 的 pctldev
    [0.343376] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_we 的 pctldev
    [0.343556]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.343623] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.343673] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.343683] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [0.343711]已注册 PTP 时钟支持
    [0.343757] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.344989] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.345377] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
    [0.347388]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.359441] NET:注册协议系列2.
    [0.360344] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.360384] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.360417] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.360499] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.360528] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.360676] NET:注册协议系列1.
    [0.361161] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.361179] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.361186] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.361194] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.362269]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、5个国家/地区
    [0.365013]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=16 bucke_order=2
    [0.374110] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.375246] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.375301]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.375310]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.375362] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.381405]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要)
    [0.381430]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.381440]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.381612]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.382755] pinctrl-single 44e10800.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctr>
    [0.383353] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.386922]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.457709]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.462349] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud 0
    [1.070139]控制台[ttyS0]已启用
    [1.075838] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [1.082728][DRM]已初始化
    [1.086993]面板:找到背光
    [1.092045][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.098767][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.132601]控制台:切换到彩色帧缓冲器件60x34
    [1.141156] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.183271]返修:模块已加载
    [1.193937]循环:模块已加载
    [1.200030] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.277435] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.283584] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.290676] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.294725] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器
    [1.304924] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:18:31:e0:18:F6
    [1.311843] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.320477] cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 00:18:31:e0:18:F7
    [1.329602] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.335616] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.341335] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    [1.349397] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
    [1.409131] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.418802] NET:注册协议系列10.
    [1.424893] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [1.432038] NET:注册协议系列17.
    [1.436852]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.441562] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.477634] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.485660] vrtc:由 VBAT 供电
    [1.492988] VIO:由 VBAT 供电
    [1.497909] vdd1:由 VBAT 供电
    [1.503233] vdd2:由 VBAT 供电
    [1.508309] random:快速初始化完成
    [1.513304] vdig1:由 VBAT 供电
    [1.518352] vdig2:由 VBAT 供电
    [1.523365] vpll:由 VBAT 提供
    [1.528297] vdac:由 VBAT 供电
    [1.533166] vaux1:由 VBAT 供电
    [1.538167] vaux2:由 VBAT 供电
    [1.543127] vaux33:由 VBAT 供电
    [1.548207] VMMC:由 VBAT 供电
    [1.553093] VBB:由 VBAT 供电
    [1.558210] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.565824] omap_hsmmc 48060000.mmc:有 CD GPIO
    [1.734849] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设我们
    [1.745144] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.751950] mmcblk0:mmc0:AAAA SU04G 3.69 GiB
    [1.758488] mmcblk0:P1 P2
    [1.779534]输入:GPIO_buttons0作为/devices/platform/gpio_buttons0/input/in0
    [1.791006] htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.796141] OMAP-Hsmmc 481d8000.MMC:卡声称支持低于 DE 的电压
    [1.805243] lis3_reg:正在禁用
    [1.808779] ALSA 器件列表:
    [1.811815]未找到声卡。
    [1.825461] mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    [1.835739] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装的文件系统,具有有序数据模式。)
    [1.844190] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.858103] devtmpfs:已安装
    [1.863615]释放未使用的内核内存:1024K (c0c00000 - c0d00000)
    [2.179329] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.302751] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -审计-SE)
    [2.322648] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2017.06!

    [2.359676] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.738550] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知
    [3.071869] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target
    [3.079951] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.servict 的依赖
    [3.087847] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/stat 的依赖
    [3.095130] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/st 的依赖
    [3.102659] systemd[1]:sysinit.target:通过删除 t 来中断订购周期
    [3.112147] systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start delett
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听日志套接字。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]已达到目标交换。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [确定]已到达目标层面。
    正在启动日记账服务...
    正在安装临时目录...
    正在安装调试文件系统...
    正在启动加载内核模块...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.046204] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [确定]已启动日志服务。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在安装配置文件系统...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已挂载配置文件系统。
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [5.228509] systemd-journalald [100]:收到刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动网络服务...
    正在启动登录服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在启动电话服务...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]已启动内核日志服务。
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [10.396323] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [10.480933] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [10.601388]净 eth0:ALE 表大小1024
    [10.725636] libphy:找不到 PHY 4a101000.MDIO:01
    [10.827558] Net eth1:PHY "4a101000.MDIO:01"在从器件1上未找到,错误-19
    [11.013849] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [确定]已启动电话服务。
    [11.296586] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [11.518510] Atheros 8031以太网4a100.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[Ath)
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [11.773375] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已启动允许用户会话。
    [12.875649] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 一些数据。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    [确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    正在启动 USB 小工具...
    [确定]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
    [失败]无法启动启动 USB 小工具。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
    [18.438886] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2017.06 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录名:********
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils
    CIFS-utils
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    hidapi
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    libreadline-dev
    实验线路6.
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2017.06 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:root
    根目录@AM335x-EVM:~编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dattatray、

    Linux 内核模块未成功加载到您的主板中。 如需更多信息、请参阅 此评论。

    此致、
    Kemal