主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
您好!
AM5728可编码一 个16/9HD 1080pixel 60fps。
AM5728适用于在这些视频16/9 (分辨率/帧)中同时对来自同一音频视频源的多通道进行编码:1080/25+720/25+480/25+360/25+240/25+14/25。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
AM5728可编码一 个16/9HD 1080pixel 60fps。
AM5728适用于在这些视频16/9 (分辨率/帧)中同时对来自同一音频视频源的多通道进行编码:1080/25+720/25+480/25+360/25+240/25+14/25。
谢谢你
您好!
从 GStreamer 的角度来看、可以有一个输入源并将流水线拆分为分支。 这可以通过使用 TEE 元素进行归档。 以下是 TEE 使用示例:
gst-launch-1.0 -e videotestsrc! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1280、height=(int) 720、framerate=(fraction) 25/1'! TEE NAME=t! VPE! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 真棒! 文件链接位置=x.mp4 t! 视频! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 800、height=(int) 480'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 真棒! 文件链接位置= x1.mp4
关于分辨率、我建议您查看 h264enc 用户指南(附录 M)和以下主题:
e2e.ti.com/.../2012031
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/627403/2316990
希望这对您有所帮助。
BR
玛格丽塔
您好、Margarita、
管道在30fps 之前工作正常。 正常情况下、它在3fps 或更高时失败
所以,除了144p 分辨率:avenc_MPEG4之外,所有分辨率都使用 ducathih264enc/h264parse! 排队! mpeg4视频粗
为什么只在144p 时使用 avencmpeg4?
但当我尝试显示144p 文件(x5.mp4)时,它不能!
谢谢你
您好!
[引用 user="ami"]-但当我尝试显示144p 文件(x5.mp4)时,它不能!
我可以使用以下流水线对其进行解码:
GST-LAUNCH-1.0 playbin UI=文件:///home/root/x5.mp4视频接收器= waylandsink
正在将管道设置为暂停...
管道是 PREROLLING ...
[553.439451] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
管道是 PREROLLED...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
(笑声)
[引用 USER="MAMI"]管道在30fps 之前工作正常。 正常情况下、它在3fps 或更高时失败[/引述]
检查 Manisha 的答案。
[引用 user="ami"]-因此您可以对除144p 分辨率之外的所有分辨率使用 ducathih264enc/h264parse:avenc_MPEG4! 排队! mpeg4视频粗调[/引述]
因为可以打开的实例数量存在限制。
BR
玛格丽塔