This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:使用66AK2G02工业 EVM 硬件-软件支持+基准

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652849/66ak2g02-using-66ak2g02-industrial-evm-hardware---software-support-benchmarks

器件型号:66AK2G02

我在查看66AK2G02工业评估手册和数据表时发现、它具有2个并行16位接口、用于从外部器件(J4D 和 J4E)捕获数据。

但是、我没有找到这些端口的时序。 最大数据速率是多少?

我也没有看到用于操作这些端口的任何源代码。

您能与我分享这些信息吗?

工业 EVM 是否附带用于运行其接口的任何源代码? 您可以发送链接吗?

如何处理该器件的 ICE? 使用 CCS? 电路板的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知硬件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、福达、

    并行16位捕捉端口是 PRU-ICSS 单元的一部分。 PRU-ICSS 可配置为多种不同模式、其中一种模式是 MDIO 并行捕获模式。 并行捕获的时序可在数据手册的第5.9.4.12.3.1节 PRU-ICSS MDIO 电气数据和时序中找到。 ICE 板使用这些端口作为到以太网 PHY 的 RMII 连接。 一个 ICSS 端口的信号通过多路复用器连接到测试接头。 您可以禁用两个以太网端口、并将这些信号重定向到扩展接头。  

    此致、Bill