请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 1.我使用 ti\C6748_StarterWare_1_20_04_01\examples\evmC6748\SPI 示例。
2.我使用 ti\C6748_StarterWare_1_20_04_01\examples\evmC6748\SPI_EDMA 示例。
我使用示波器来监控 SPI_CLK 和 SPI_SIMO 信号。
TX_DATA={0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF};
我发现"SPI_EDMA"示例不能像放置在 TX_DATA 缓冲器中的内容那样正确发送 SIMO 信号、而"SPI"示例工作正常。
是否有人使用了"SPI_EDMA"示例?