您好!
我想了解 IPU 缓存和 Ammu 设置。 CM4需要在我们的系统中高速访问 L3/L4外设。 请参阅以下主题。
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/638925/2360149
如何为外设区域的页设置配置 cache_MMU_XXXXX_policy_n 寄存器? 我不理解一些参数。
位19) L1_WR_policy -> 0x0:写入
位18) L1_ALLOCATE -> 0x0:未分配写入
位17) L1_LOADED -> 0x1:已发布
位16) L1_cacheable -> 0x0:不可缓存
bit 7) exclusion ->什么是正确的设置、0和1?
bit 6) PRELOAD ->正确的设置是什么、0和1?
位5)读取->该区域不是只读的。 但没有说明、0和1。
位4)执行->该区域不可执行。 但没有说明、0和1。
bit 3) volatile ->哪一项设置正确、为0和1?
位1)大小->视情况而定。
位0)使能-> 0x1:使能 PAGE
此致、
Kazu