This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM388:如何在 TMS320DM38x 评估模块中启用串行(UART)端口?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642344/linux-tmdxevm388-how-to-enable-serial-uart-port-in-tms320dm38x-evaluation-module

器件型号:TMDXEVM388

工具/软件:Linux

您好!

       我使用的是 TMS320DM38x 评估模块、 我想使用两个串行端口(一个用于获取引导日志并运行在 minicom 中打开的应用程序、另一个端口用于接收注释)。 第一个串行端口(ttyS0)工作正常(能够获取引导日志)、但 我无法打开应用程序中的第二个串行端口(应用程序接收注释)。  我尝试与 ttyS1、ttyS2、ttyS3绑定、但它未打开。

        我认为,设备中的串行端口未启用。 我应该如何启用 TMS320DM38x 评估模块中的串行(UART)端口?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查询已转发给相应的团队成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    默认情况下、第二个 UART 不启用。 您需要注意引脚多路复用、并根据您的 Linux 版本在板级配置文件或 dtsi 文件中启用它。 您可以参阅以下链接。
    e2e.ti.com/.../424616