请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好 Stanislav、 我们在一个项目中使用了4个 GPIO 来选择 OV90芯片选择。
示例代码如下所示。 在这里、我们没有使用 MCSPI 来驱动我们的芯片选择。 而是独立使用 GPIO 作为芯片选择
SoC (TDA2H)是主设备。
//启用芯片选择
for (i =0;i < 4;i++){
GPIO_WRITE (CAM_PORT_BANK、PIN+I、高电平);
}
SPI_WRITE (data、lengtj)。
//禁用芯片选择
for (i =0;i < 4;i++){
GPIO_WRITE (CAM_PORT_BANK、PIN+I、低电平);
}
我想知道当 SoC 是主设备时、您所谈论的时序问题是什么。 也许这对您来说是一个愚蠢的问题、但会帮助我们理解