This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:DCC 表更新失败

Guru**** 1958065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637942/rtos-tda3-dcc-table-update-fail

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们在 TDA3器件上使用 processor_sdk_vision_03_00_00_00。

我们修改了 OV10640传感器驱动程序以适应 OV9716。

当我们 使用默认 DCC 表(ov10640_DCC.h 中的 OV10640DCC_CFG)将 ispOpMode 更改为"ISSM2MISP_LINK_OPMODE_2PASS WDR"时、我们可以从传感器获取图像。

当我们使用新的 DCC 表(由 DCC 调优工具版本生成。 2.1)作为替换 默认 DCC 表的附加文件、我们得到了如下所示的断言错误。

我们跟踪错误并发现"DCC_ti.c"中的函数"DCC_UPDATE ()"将返回(-1)。

由于“dCC_update()”是一个库,因此我们不知道该函数发生了什么。

可以帮您检查一下吗?

谢谢你。

错误日志:

[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 9.656621 s:
[IPU1-0] 9.680656 s:ISSCAPTURE:正在创建!!!
[IPU1-0] 9.779113 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 48 (48)
[IPU1-0] 9.779235:utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 48 (0x63304800)
[IPU1-0] 9.779509 s:ISSCAPTURE:创建完成!!!
[IPU1-0] 9.779723 s:ISSM2MISP:正在创建!!!
[IPU1-0] 9.987159 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)
[IPU1-0] 9.987250 s:utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 49 (0x63304820)
[IPU1-0] 10.003873 s:ISSM2MISP:创建完成!!!
[IPU1-0] 10.004117 s:算法:正在创建(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 10.031842 s:算法:创建完成(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 10.031995 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 10.032513 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 10.032879 s:PXGRSRC:正在创建!!!
[IPU1-0] 13.376410 s:PXGRSRC:创建完成!!!
[IPU1-0] 13.376776 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 13.377203 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 13.377356 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
[IPU1-0] 13.377508 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 159024 B (155KB)
[IPU1-0] 13.377691 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0] 13.377813 s:系统:堆= SR_DDR_Cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 346941440 B (330 MB)
[IPU1-0] 13.377996 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbpb00000、总大小= 1046784 B (0 MB)、可用大小= 1039104 B (0 MB)
[IPU1-0] 13.381931 s:****** LDC 优化********
[IPU1-0] 13.382083 s:gIspTrafficOnNrt2 = 1
[IPU1-0] 13.382114 s:lumeIntrType (0:bicubic、1:bilinear)= 1.
[IPU1-0] 13.382205 s:*********
[IPU1-0] 13.382327 s:QSPI 读取开始、请稍候!
[IPU1-0] 13.382510 s:QSPI 读取成功完成
[IPU1-0] 13.383334 s:链:QSPI 的 DCC 标签 ID 检查失败
[IPU1-0] 13.383608 s:链:使用驱动器中的 DCC 配置文件
[IPU1-0] 13.387329 s:Assertion @ Line:385 in D:/AUTO_FW/processor_SDK_03_00_00_00/VISION_SDK/apps/src/rtos/iss/src/common/iss_utils.c:0 = status:Failed!!!
[IPU1-0] 13.388854 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[IPU1-1] 13.378728 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 13.378850 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 231720 B (226KB)
[DSP1] 13.379277 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1 ] 13.379308 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ] 13.379369 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519432 B (507 KB)
[DSP2] 13.379643 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
[DSP2 ] 13.379704 s:系统:堆= LOCAL @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DS2 ] 13.379765 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519432 B (507KB)
[EVE1 ] 13.380467 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[EVE1 ] 13.380741 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[EVE1 ] 13.381290 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257328B (251KB)

e2e.ti.com/.../dcc.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuang、

    这意味着 DCC 二进制文件有一些错误。 使用 DCC 工具生成 DCC 配置文件时、是否使用了正确的摄像机 ID?
    由于您要更换 OV10640摄像头的 DCC 配置文件、请将摄像头 ID 用作10640。
    如果摄像机 ID 不正确、则会失败。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们已将摄像机 ID 用作10640。
    是否有任何其他可能导致此错误?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄

    只有当您尝试配置的模块不受支持、摄像机 ID 不正确或参数不正确时、它才会失败。
    您是否可以共享已修改的 xml 文件?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    XML 文件和 DCC bin 作为附加文件。

    请帮助您检查它。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../DCC-files.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄

    XML 文件看起来正确、让我检查一下电路板、需要一些时间。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您是否在电路板上检查过它?
    我正在等待您的结果。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuang、

    只是为了更新您的信息:我从 Brijesh 得到反馈、他仍在处理该问题、需要更多时间。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的反馈。
    我将等待 Brijesh 的结果。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您是否在电路板上检查过它?
    我仍在等待您的结果。
    谢谢你。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。