This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:VLIB 性能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641398/tms320c6678-vlib-performance

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的客户现在对 VLIB 函数(VLIB_神经 网络逻辑块)感兴趣。 他们想知道 VLIB_c66x_TestReport.html 中的"CYC/pt"是什么意思。 你有什么建议吗?

--------------------------------------------------------------------
VLIB_神经 网络逻辑块测试开始。
--------------------------------------------------------------------
|否|状态|数量|选择计算|计算计算计算 natc | I/O |选择兼容|| IO |说明
|| | | CYC/pt | CYC/pt | CYC/pt | Total CYC/pt |
--------------------------------------------------------------------
| 0 |通过| 512 | 418.06 | 347.62 | 0.00 | 418.06 |按顺序生成的输入|选择结果与 natc 比较
|| | | | | | |结果| incols=32、inRows =1、outcols=16、outRows =1、
|| | | | | | | numCh=32
| 1 |通过| 1024 | 399.06 | 360.62 | 0.00 | 399.06 |按顺序生成的输入|选择结果与 natc 比较
|| | | | | | |结果| incols=64、inRows =1、outcols=16、outRows =1、
|| | | | | | | numCh=64
| 2 |通过| 512 | 411.54 | 341.09 | 0.00 | 411.54 |顺序生成的输入|选择结果与 natc 比较
|| | | | | | |结果| incols=32、inRows =1、outcols=16、outRows =1、
|| | | | | | | numCh=32
| 3 |通过| 2048 | 397.53 | 359.31 | 0.00 | 397.53 |顺序生成的输入|选择结果与 natc 比较
|| | | | | | |结果| incols=64、inRows =1、outcols=32、outRows =1、
|| | | | | | | numCh=64
| 4 |通过| 92 | 726.10 | 1503.99 | 0.00 | 726.10 |顺序生成的输入|选择结果与 natc 比较
|| | | | | | |结果| incols=1152、inRows = 1、outcols=92、outRows = 1、
|| | | | | | | numCh=1
-------------------------------------------------------------------- 



此致、

Naoki Kawada

VLIB_神经 网络逻辑块 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    `ve 您的回复、但我仍没有收到您的帖子。 是否可以再次跟踪此主题?

    此致、
    Naoki Kawada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已发送提醒。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    'CYC/pt'表示每个输出像素的周期数、其中每个通道的总输出像素为 outcols * outRows。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看代码(*。d.c)文件后、CYC/pt 表示每个输出像素的周期数。 帧的总周期数除以在帧中计算的总像素:总输出像素为 outcols (水平像素数)* outRows (垂直像素数)* outCh (通道数)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett 和 Jesse、
    感谢您的回复。 明白。 我关闭线程。