This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368 EVM

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650033/tms320dm368-evm

主题中讨论的其他器件:TMS320DM368

TMS320DM368 EVM 将支持 Simulink。

尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该咨询 Mathworks 支持论坛以了解这一点。

    Simulink 是第三方产品、TI 不支持该产品。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Yordan 的说法、您应该 就此与 MathWorks 技术支持联系

    MathWorks 工具可生成 ANSI/ISO C 代码-该代码可用于几乎任何 TI MCU 或 DSP 上。 典型的工作流程是生成算法的 C 代码、并将该 C 代码导入 CCS 并将其集成到您的 CCS 项目中。 从简单的实验到大规模市场部署、我们有许多客户在这样做。

    AFAIK 不提供 MathWorks 的特定达芬奇支持、因此您将使用上述的典型工作流程。

    谢谢、

    -Brian