This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:在 TDA3x 中 SPI1不工作

Guru**** 2820755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652632/tda3xevm-not-working-spi1-in-the-tda3x

器件型号:TDA3XEVM

您好!

我正在测试 TDA3x 中的 SPI0、SPI1。

我确认 SPI0在我的系统中运行良好。

但是、当我检查 SPI1的工作情况时、系统会由于 SPI1设置而发生中止。

我只是 更改了 SPI1的全部设置、而不是 SPI0。

如何调试 与 SPI1相关的中止?

 mcspiHandle = GIO_create ("/mcspi1"、GIO_INOUT、&ioParams、&EB);

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    如果我对您的理解很好、那么 SPI1 (TRM 中的 MCSPI2)可能无法启用。 请读出 TRM 表3-872中描述的寄存器。 CM_L4PER_MCSPI2_CLKCTRL -@ 0x4A00 97F8。 该值将显示是否启用了 MCSPI2。

    谢谢、
    STAN