This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于没有采用 VISION SDK 03_02_00_00的 DRM 存储器、应用程序被 oom 杀害

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652699/application-killed-by-oom-due-to-lack-of-drm-memory-with-vision-sdk-03_02_00_00

您好!

我尝试在 Jacinto 6上运行需要大约300MB DRM 存储器的应用、并使用 Vision SDK 03_02_00_00 (Linux OS)构建映像。

此应用程序将使用 IVA 等组件来访问 DRM 存储器。遵循以下 E2E 帖子以启用 IPUMM:

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/p/608999/2256824 

运行应用程序会触发杀手锏。  

在 VISION SDK 安装中、VISION SDK 中的所有存储器编号迄今均未更改。

1) 1)为了增加 VISION SDK 中可用的 DRM 存储器、需要修改哪些文件?

2) 2)是否有任何模块会受到增加 DRM 存储器的影响?

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给专家(只是由于节假日可能会有一些延迟)。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程被复制到

    我要关闭这个。

    此致、

    Mariya