This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:DRA72x 和 DDR3 1600

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652013/linux-dra72xevm-dra72x-and-ddr3-1600

器件型号:DRA72XEVM

工具/软件:Linux

您好:  

   我的板使用  DRA72x 和 MT41K256M16TW-107AIT

  SDK:glsdk 7.03.00.03

  我可以使 DDR 使用 DDR3-1600速度吗?  

 

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您的问题已转发给 GLSDK 专家(只是由于节假日而延迟)。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    根据 DRA72x 器件修订版本2.0数据手册文档:
    DDR3/DDR3L 存储器接口(EMIF)模块
    –支持高达 DDR3-1333 (667MHz)
    –高达2GB 的单芯片选择