This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:无法捕获视频,因为我没有#39;t 在 targetfs 中使用 VPSS.ko 模块!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652323/tms320dm8168-having-traouble-to-capture-video-because-i-don-t-have-vpss-ko-module-in-targetfs

器件型号:TMS320DM8168

你好。  

我想捕获视频并在我的 LCD 上显示。 使用"gstreamer"或"decode_a8host_debug.xv5T" 。

我创建了 SD 卡,这两个卡都运行良好。 但是当我想从 NAND 引导时。 捕捉视频的痛苦!!

当我执行 lsmod 命令时:我的 targetfs 中有 hust syslink 和 ipv6! 我在 targetfs 的内核文件中有 VPSS.ko 和其他模块。 但我不知道为什么错过了他们!!