This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:在 RTOS 中启用 ADC

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640389/tmdsice3359-enabling-adc-in-rtos

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:AM3359

尊敬的先生/女士:

您能否为我提供指导、我应该如何访问 CCS ICE AM3359板中 AM3359上的不同寄存器?

我想在 AM3359上启用 ADC、您能就此问题向我提供建议吗?

此致、

Shoaleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是我使用的软件包和 CCS 的版本:

    ccsv7.0.0.00043

    PDK_AM335x_1_0_6

    BIOS_6_46_04_53

    xdctools_3_32_01_22_core

    PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_3_03_00_04

    此致、
    Shoaleh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shoaleh
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_ADC

    这是一个基于 Starterware 的文档。 Starterware 不再受支持、但这至少应该为您提供在 AM3359上使用 ADC 的一些指导。

    Lali