This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6726B:用于测试 DSP 芯片的测试台设备

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6726B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652312/tms320c6726b-a-test-bench-device-for-testing-dsp-chips

器件型号:TMS320C6726B

你好。

关于此问题、我想知道是否有人可以帮助我回答以下问题:

是否有器件或模块或任何其他有助于我测试 DSP 芯片的器件或模块?

我需要一个测试台设备、我将 DSP 芯片放在其中、它只测试我的芯片是否正常或有故障。

实际上、我有一些旧的 DSP 板上装有 TMS320C6726B DSP 芯片。 我想卸下芯片并在我的其他应用中使用它们。

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们不能提供这样的器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。
    总之、您对我的二手芯片有什么建议?
    测试他们健康状况的最佳方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试让它们加载 CCS 安装随附的 GEL 文件。 但是、要执行此操作、您需要使用芯片构建电路板。

    此致、
    Yordan