This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:EDMA 示例声明错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/645161/rtos-am5728-edma-example-declaration-error

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我在 运行 EDMA_test.c 示例时使用 TI-RTOS SDK、我收到一条错误消息、指出 CSL_Edma3ccRegsOvly 未定义、因此我想知道它的定义位置以及它的实际值。

详细信息如下。

 RTOS SDK - processor_sdk_rtos_am57xx_4_00_00_04

EDMA_TEST.c 路径- /ti/pdk_am57xx_1_0_7/packages/ti/csl/example/edma

此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了/ti/pdk_am57xx_1_0_7/packages/ti/csl/example/edma、它只有一个测试文件和链接器命令文件。

    有 typedef CSL_TpccRegs* CSL_Edma3ccRegsOvly;在\ti\CSL\CSL_EDMA3.h 中,则 CSL_TpccRegs 在 CSL\src\ip\tpcc\cc\ccslr_tpvX.h 中定义

    此致、Eric