This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:SDK 定制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646054/linux-processor-sdk-am437x-sdk-customization

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4379

工具/软件:Linux

大家好:

我最近使用 AM4379制造产品。  我参考了 TI AM4379-EVM 的电路图、并制作了我自己的 AM4379 板。

考虑到成本因素、我的电路板无法完全复制 TI AM4379 EVM。  例如、nandflash 和 DDRAM 是512M 的容量。 使用 LCD 显示输出。

因此、ti-sdk 预编译 uboot 无法直接在我的板上运行。  作为 嵌入式 Linux 的新手、我希望能够使用 TI-SDK 的根文件和文件系统。  据我了解、FS 我不需要移植到

与我的板相匹配。  在 uboot 配置或其他文件时、可能需要修改需要使用的文件。  如果我想使用 TI-SDK 内核和文件系统、请告诉我应该使用哪个方向

去吧?

如果您能简单地描述我需要做的更改、这将对我非常有帮助。  我想我需要根据自己的电路图修改一些文件。 但我不知道哪些文档以及如何修改它。 一

需要一些指南。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我认为使用预编译文件系统不会有任何问题、但您应该自行构建 u-boot 和 Linux 内核、以更改配置文件和器件树以匹配您的定制硬件。

    BR
    Tsvetolin Shulev