This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:"init:在 TI J6 DRA75x EVM 板中、信号9&quot 导致的未跟踪 pid 2081

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643447/dra750-init-untracked-pid-2081-killed-by-signal-9-in-ti-j6-dra75x-evm-board

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:PMPDRA742DRA752TLC59108TVP5158

您好!

我正在尝试使用 eMMC 存储器引导与10.1英寸屏幕连接的电路板。 我在 eMMC 存储器上刷写了 Android Lollipop 的预构建映像、并尝试引导它。 我甚至更改了电路板开关、以使用 eMMC 和10.1英寸屏幕进行引导。 在我将电路板与 HDMI 显示屏幕连接以进行检查之前、它一直工作正常、但它仍然正常工作。 因此我尝试切换回 EVM 接口、现在我面临此错误。 日志如下:

U-Boot 2014.07-00006-g11d734a (2015年9月20日- 16:03:17)、编译:Jenkins-JACINTO6_ubo9

CPU :DRA752-GP ES1.0
电路板:DRA7xx
I2C:  就绪
DRAM: 1.5GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
使用默认环境

 

未设置序列号、正在设置...
SATA link 0超时。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
    256     128K xloader
    512     384K 引导加载程序
   1280     128K 环境
   1536     128K (其他
   2560      16M EFS
  35328      16K 加密
  35360      10M 恢复
  55840      10M 启动
  76320     768M 系统
 1649184     256M 高速缓存
 2173472    1024K ipu1
 2175520    1024K ipu2
 2177568    2544M 用户数据
SCSI: 网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
  图像魔法:  Android!XPS
  kernel_size:  0x535058
  kernel_addr:  0x80008000
  rdisk_size:  0xabca1
  rdisk_addr:  0x81f00000
  second_size:  0x0
  second_addr:  0x80f00000
  tags_addr:  0x80000100
  PAGE_SIZE:  0x800
  姓名:      
  命令行:   
  ID[0]:  0x9239535f
  ID[1]:  0x7ac04048
  ID[2]:  0xb4cc528e
  ID[3]:  0x45e0d043
  ID[4]:  0xed454003
  ID[5]:  0x834441a8
  ID[6]:  0xb234629
  ID[7]:  0x24906a2a

 


RAMDISK 扇区计数:1374kernel @ 80008000 (5460056)
RAMDISK @ 81f00000 (703649)
正在启动内核...
[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本3.14.51 (a0271468@UDA0271468A)(gcc 版本4.8 (GCC) 5.
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c7387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000处的 CMA 存储器池、sizeB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容的 id SL
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000099000000、sizeB 的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 id sl
[0.000000]   保留存储器:创建了0x00009d000000、sizeB 的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 id sl
[0.000000]   保留存储器:创建了0x00009f000000、sizeB 的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 id sl
[0.000000]   CMA:CMA:在 ae000000保留24 MIB
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   DRA752 ES1.0
[0.000000]   PERCPU:嵌入式8页/CPU @ed358000 s8704 r8192 d15872 u32768
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:4.
[0.000000]   内核命令行:root=/dev/mmcblk0p2 rw console=ttyS0、119200和
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:1351436K/1565696K 可用(7655K 内核代码、412K RWdata、)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000  (896 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0000000 - 0x000000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xef800000  (760 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc09f208c  (10153 KB)
[0.000000]         .init:0xc09f3000 - 0xc0a4b200  (353 KB)
[0.000000]         .data:0xc0a4c000 - 0xc0ab3058  (413 KB)
[0.000000]          .bss:0xc0ab3064 - 0xc0b10dd4  (376 KB)
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每65536s 换行一次
[0.000030]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000427]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000432]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每27945920秒换行一次
[0.000439]   切换到基于计时器的延迟环路
[0.001082]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001103]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值
[0.001116]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001223]   安全框架已初始化
[0.001235]   SELinux: 正在初始化。
[0.001324]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001334]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.024957]   正在初始化 cgroup 子系统调试
[0.024971]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.025009]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.025265]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.025301]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.025312]   CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpaddr 8000000
[0.025330]   为0x8077fd98 - 0x8077fdf0设置静态标识映射
[0.080857]   CPU1:已启动辅助处理器
[0.080886]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.081024]   启动了2个 CPU
[0.08940]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.081047]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.011505]   devtmpfs:已初始化
[0.082383]   VFP 支持 v0.3:实现方41架构4第30部分变体 f re0
[0.084046]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.097022]   omap_hwmod:tptc0、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.077514]   omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.281011]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.281778]   稳压器-虚拟:无参数
[0.285207]   NET:注册协议系列16.
[0.286372]   DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.288503]   空闲:使用调速器梯
[0.288514]   空闲:使用调速器菜单
[0.334598]   SYSCON 4a002000.tisysconvore:regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf] regd
[0.334931]   SYSCON 4a002e00.tissyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e7b]已注册
[0.33675]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.344018]   IRQ:找不到/ocp/pinmux@4a003400的 IRQ 域!
[0.350216]   平台588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d00000
[0.350500]   平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@9580000
[0.350808]   平台40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@9900000
[0.368191]   平台41000000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@9f00000
[0.374679]   没有 ATAG?
[0.374705]   硬件断点:找到5 (+1保留)个断点和4个观察点寄存器。
[0.374713]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.377787]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.414676]   生物:创建层块 为0
[0.429814]   EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE。0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.436324]   OMAP-DMA 引擎4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.437008]   平台固定稳压器-SD:驱动器稳压固定电压请求探头 l
[0.437277]   EVM_3V3_SW:3300mV
[0.437323]   稳压器固定电压稳压器-EVM_3V3_SW:找不到电源 vn
[0.437509]   稳压固定电压稳压器-EVM_3V3_SW:无法注册 regu7
[0.437527]   平台固定稳压器-EVM_3V3_SW:请求驱动器稳压固定电压
[0.437778]   AIC_DVDD:1800mV
[0.43783]   稳压器固定电压稳压器- AIC_DVDD:找不到电源 VIN
[0.438015]   稳压器固定电压稳压器- AIC_DVDD:注册稳压器失败7.
[0.438034]   平台固定稳压器-AIC_DVDD:驱动器稳压固定电压请求 l
[0.438336]   vmmcwl_fixed:1800mV
[0.438708]   VTT_FIXED:1350mV
[0.438757]   稳压器固定电压稳压器 VTT:找不到电源 VIN
[0.438973]   reg 固定电压稳压器 VTT:注册稳压器失败:7.
[0.438991]   平台固定稳压器-VTT:驱动器稳压固定电压请求示例
[0.441157]   vgaarb:已加载
[0.441626]   i2c 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[Palmas]
[0.441636]   i2c 内核:使用传统恢复方法的驱动程序[Palmas]
[0.442236]   SCSI 子系统已初始化
[0.443535]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.443704]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.443893]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.446279]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.446629]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
[0.446775]   prom_parse:/ocp/i2c@48070000/tps659038@58的电池节数错误
[0.448874]   smps123:1060mV 时为850<->1250mV
[0.450526]   smps45:1060mV 时为850<->1150mV
[0.453543]   smps6:1250mV 时为850<->1250mV
[0.455025]   smps7:1030mV 时为850<->1060mV
[0.45683]   smps8:1060mV 时为850<->1250mV
[0.458169]   smps9:1800mV
[0.461293]   ldo1:3300 mV 时为1800 <->3300 mV
[0.471567]   ldo2:3300mV
[0.481152]   ldo3:1800mV
[0.482025]   LDO4:1800mV
[0.482638]   LDO5:无参数
[0.4832]   LDO6:无参数
[0.483836]   LDO7:无参数
[0.484429]   LDO8:无参数
[0.491179]   ldo9:1050mV
[0.501277]   ldoln:1800mV
[0.511192]   本位:3300mV
[0.511908]   REGEN1:无参数
[0.512453]   regen2:无参数
[0.513052]   sysen1:无参数
[0.513643]   sysen2:无参数
[0.514631]   pcf857x 0-0020:探测
[0.515554]   pcf857x 0-0021:探测
[0.516741]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.517883]   pcf857x 1-0026:探测
[0.519748]   omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.520172]   OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12 (3400 kHz 时)
[0.521355]   pcf857x 3-0021:探测
[0.521379]   OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
[0.521711]   media:Linux media interface:v0.10
[0.521862]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.522091]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.522100]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti>
[0.522217]   PTP 时钟支持已注册
[0.523688]   OMAP-MAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48840000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400
[0.524146]   OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
[0.525258]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.525370]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.525477]   OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU 已注册
[0.525579]   已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.525766]   OMAP-iommu 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
[0.525870]   已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
[0.526471]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.528016]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.547199]   NET:注册协议系列2.
[0.547897]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.547960]   TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4,65536字节)
[0.548111]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.548157]   TCP:Reno 注册
[0.548169]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.548200]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.548400]   NET:注册协议系列1.
[0.548662]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.548671]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.548678]   RPC:注册 TCP 传输模块。
[0.548685]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.54934]   尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
[0.579496]   释放 initrd 内存:684K (c1f00000 - c1fab000)
[0.580182]   硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A15 PMU 驱动器启用、7个计数器 e
[0.583302]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.583414]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.583457]   audit:type=2000 audit (0.569:1):已初始化
[0.682428]   跳出池大小:64页
[0.682696]   VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
[0.682803]   Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.683479]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.683516]   注册了密钥类型 id_resolver
[0.683524]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.683554]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.683721]   熔丝初始化(API 版本7.22)
[0.684049]   msgmni 已设置为1462
[0.686413]   NET:注册协议系列38.
[0.686441]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.686449]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.686482]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.692613]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
[0.731077]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.731091]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0x10000]
[0.731102]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.731114]   PCI_BUS 0000:00:未找到根总线的总线资源,将使用[bus ]
[0.731615]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.731862]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.731977]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.731993]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.732006]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.732026]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.734321]   OMAP DSS 修订版6.1
[0.753542]   tlc59108 0-0040:无法设置 MODE1:-121
[0.753605]   tlc59108:探测器0-0040失败,错误-121
[0.754877]   平台编码器@1:驱动程序 dra7evm-tpd12s015请求探测器延迟
[0.755581]   connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[0.755598]   平台连接器@1:驱动器连接器-HDMI 请求探头延迟
[0.756542]   pbias _mmc_omap5:3000mV 时为1800 <-> 3000mV
[0.757338]   ABB_MPU:1100 <->1210mV
[0.757709]   ABB _ ivahd:1060 <-> 1250mV
[0.758107]   ABB_dspeve:1060 <-> 1250mV
[0.758461]   ABB_GPU:1060 <-> 1280 mV
[0.759665]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.764223]   4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (IRQ = 299、base_baud = 300)
[1.959551]   控制台[ttyS0]已启用
[1.963843]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 300、base_baud = 300)
[1.973647]   48020000.serial: ttyS2、位于 MMIO 0x48020000 (IRQ = 301、base_baud = 300)
[1.983990]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.999443]   返修:模块已加载
[2.008092]   循环:模块已加载
[2.01152]   (stk):创建了 sysfs 条目
[2.015469]   (stk):已创建 debugfs 条目
[2.019768]   (HCI_TTY):HCI_TTY_INIT 内部
[2.024438]   (HCI_TTY):已分配249、0
[2.029951]   AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描禁用
[2.036700]   AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1实施
[2.045284]   AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp p
[2.055965]   scsi0:AHCI_PLANTILE
[2.059812]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 8.
[2.069170]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[2.080140]   Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[2.085214]   Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky<maxk@qualcomm.com
[2.091720]   CAN 设备驱动程序接口
[   2.096813] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=)
[2.107957]   usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
[2.113544]   usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[2.119828]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[2.125843]   usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[2.131774]   usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[2.137592]   usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
[2.143692]   usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[2.149474]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[2.155838]   omap-dwc3 48880000.omap_dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon1.
[2.163759]   平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探测器延迟
[2.171601]   OMAP-dwc3 488c0000.OMA_dwc3_2:无法获取 extcon 设备:extcon2
[2.179510]   平台488c0000.omap_dwc3_2:驱动程序 omap-dwc3请求探测器延迟
[2.188608]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2.195165]   EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[2.199785]   EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[2.205483]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[2.211347]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[2.218762]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.225641]   输入:/devices/44000000.ocp/48070上的 LDC 3001触摸屏控制器
[2.237498]   i2c 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[RC-ds1307]
[2.243984]   i2c 内核:使用传统恢复方法的驱动程序[RC-ds1307]
[2.251021]   OMAP_RTC 48838000.rtcss:RTC 内核:将48838000.rtcss 注册为 rtc0
[2.259077]   i2c /dev/entries 驱动程序
[2.265335]   TVP5158 1-0058:已注册摄像头传感器驱动程序
[2.271563]   ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
[2.277170]   ov1063x:1-0037探头失败、错误-121
[2.283587]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.289772]   VIP 48970000.VIP:无显式 pinctrl 资源数据。
[2.296844]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.303003]   DRA7xx 无线电探头完成
[2.306951]   用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[2.312457]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[2.318344]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[2.32338]   vip1-s0:使用 subdev TVP5158 1-0058进行捕获
[2.329445]   vip1-s0:注册为/dev/video1的 VIP 设备
[2.33155]   cproc IVA_cproc:探针
[2.335220]   vip1-s0:注册为/dev/video2的 VIP 设备
[2.335516]   vip1-s0:注册为/dev/video3的 VIP 设备
[2.335818]   vip1-s0:注册为/dev/video4的 VIP 设备
[2.33585]   vip1-s1:端口 A 已启用、但未找到端点
[2.33581]   vip1-s0:端口 B 已启用、但未找到端点
[2.366163]   vip1-s1:端口 B 已启用、但未找到端点
[2.366164]   为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
[2.378602]   为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
[2.386554]   coproc IVA_coproc:cproc_probe result=0
[2.391592]   cproc dsp_cproc:探针
[2.395261]   为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
[2.398047]   ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[2.407533]   为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
[2.4154]   协处理器 DSP_协 处理器:cproc_probe result=0
[2.421160]   ti-SoC-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不准确
[2.428613]   ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不准确
[2.436041]   ti-soco-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不准确
[2.443483]   ti-SoC-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不准确
[2.450928]   ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不准确
[2.461792]   OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[2.470493]   OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:无法获取 VMMC 稳压器-517
[2.477131]   平台4809c000.MMC:驱动程序 omap_hsmmc 请求探测器延迟
[2.484653]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:无法获取 VMMC 稳压器-517
[2.491288]   平台480b4000.MMC:驱动程序 omap_hsmmc 请求探测器延迟
[2.619834]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.628265]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[2.634668]   OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[2.641070]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[2.648060]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[2.656426]   抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
[2.662190]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2.667785]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2.680276]   ion_chunch_heap_create:base 2881486848 size 4194304 align 16384
[2.687969]   ashmem:已初始化
[2.692833]    remoteproc0:588200.IPU 可用
[2.697732]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发和研究中。
[2.706752]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且正在向后 c.
[2.717348]    remoteproc0:直接固件加载失败,并显示错误-2
[2.723776]    remoteproc1:5502000.IPU 可用
[2.728692]    remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发和研究中。
[2.737688]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且正在向后 c.
[2.748129]    remoteproc0:返回到用户助手
[2.748249]    remoteproc1:直接固件加载失败,错误-2
[2.748253]    remoteproc1:返回到用户助手
[2.748469]    remoteproc2:可提供40800000.DSP
[2.748472]    remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并正在考虑中。
[2.748475]    remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且正在向后 c.
[2.748879]    remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[2.748882]    remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并正在考虑中。
[2.748885]    remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且正在向后 c.
[2.749150]    remoteproc 2:直接固件加载失败,并显示错误-2
[2.749153]    remoteproc2:返回到用户帮助程序
[2.749398]    remoteproc3:直接固件加载失败,并显示错误-2
[2.749402]    remoteproc3:返回到用户帮助程序
[2.840956]   tlv320aic3x-codec 0-0019:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.847688]   tlv320aic3x-codec 0-0019:无法请求耗材:-517
[2.854367]   i2c 0-0019:驱动程序 tlv320aic3x-codec 请求探测器延迟
[2.861306]   tlv320aic3x-codec 1-0018:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.868053]   tlv320aic3x-codec 1-0018:无法请求耗材:-517
[2.874702]   i2c 1-0018:驱动程序 tlv320aic3x-codec 请求探测器延迟
[2.881630]   tlv320aic3x-codec 1-0019:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.888387]   tlv320aic3x-codec 1-0019:无法请求耗材:-517
[2.895036]   i2c 1-0019:驱动程序 tlv320aic3x-codec 请求探测器延迟
[2.901955]   tlv320aic3x-codec 1-001A:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.908712]   tlv320aic3x-codec 1-001A:无法请求耗材:-517
[2.915359]   i2c 1-001A:驱动程序 tlv320aic3x-codec 请求探测器延迟
[2.922552]   平台 bt_SCO_card:驱动程序 ASOC-简单卡请求探测器延迟
[2.930829]   ASOC-simple-card ASOC-simple-card.0: HDMI-hifi <->58040000.encoderk
[2.940815]   DaVinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
[2.946618]   DaVinci-McASP 48468000.McASP:由于勘误表 i8、numevt 将被忽略
[2.955463]   DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
[2.961086]   DaVinci-McASP 48474000.McASP:由于勘误表 i8、numevt 将被忽略
[2.969247]   DaVinci-McASP 48478000.McASP:由于勘误表 i8、numevt 将被忽略
[2.977390]   Davinci-McASP 4847c000.McASP:由于勘误表 i8、numevt 将被忽略
[2.985805]   DaVinci_EVM primary_sound:ASOC:编解码器(空)未注册
[2.992581]   DaVinci_EVM primary_sound:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[2.999510]   平台 PRIMARY_SOUND:驱动程序 DaVinci_EVM 请求探针延迟
[3.007257]   dra7xx-jamr3-snd jamr3_sound:ASOC:编解码器(空)未注册
[3.014297]   dra7xx-jamr3-snd jamr3_sound:注册声卡-517失败
[3.021400]   platform jamr3_sound:driver dra7xx-jamr3-snd 请求探测器延迟
[3.029851]   oprofile:使用计时器中断。
[3.034210]   u32分类器
[3.036928]       已配置操作
[3.040362]   通过 NetLink v0.30过滤网络消息。
[3.045130]   NF_conntrack 版本0.5.0 (16384桶、最大65536)
[3.051552]   ctnetlink v0.93:正在注册 nfnetlink。
[3.057593]   XT_TIME:内核时区为-0000
[3.062251]   IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
[3.067723]   arp_tables:(c) 2002 David S. Miller
[3.072417]   TCP:立方注册
[3.075745]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
[3.080135]   NET:注册协议系列10.
[3.085343]   mip6:移动 IPv6
[3.088369]   ip6_tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
[3.093947]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[3.099528]   NET:注册协议系列17.
[3.104010]   NET:注册协议系列15.
[3.10855]   已注册桥式防火墙
[3.112583]   CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
[3.118861]   NET:注册协议系列29
[3.123332]   CAN:原始协议(修订版20120528)
[3.127619]   CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
[3.133322]   CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
[3.138896]   8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[3.143128]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.147417]   NET:注册协议系列41.
[3.152682]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.voltdm 添加别名
[3.159002]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.voltdm 添加别名
[3.166678]   TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.171803]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[3.176100]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.18311]   vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.186613]   稳压器-虚拟:禁用
[3.190575]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[3.198241]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.204008]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[3.211983]   EVM_3V3_SD:3300mV
[3.215496]   EVM_3V3_SW:3300mV
[3.218777]   EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[3.23308]   AIC_DVDD:1800mV
[3.226402]   AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
[3.230994]   VTT_FIXED:1350mV
[3.234169]   VTT_FIXED:由 SYSEN2供电
[4.041717]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[4.047438]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新 USB 总线,已分配总线编号1.
[4.055467]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 439、io mem 0x488d0000
[4.061636]   USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[4.068487]   USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.075737]   USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[4.080665]   USB USB1:制造商:Linux 3.14.51 xhci-hcd
[4.086171]   USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[4.091602]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.095384]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[4.099548]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[4.105245]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
[4.113077]   USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[4.119910]   USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.127160]   USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[4.132066]   USB USB2:制造商:Linux 3.14.51 xhci-hcd
[4.137572]   USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[4.142983]   集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.146765]   集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[4.231457]   ASOC-simple-card bt_SCO_card: BT-SCO-PCM <-> 48478000.McASP mappingk
[4.243375]   DaVinci_EVM primary_sound: tlv320aic3x-hifi <-> 48468000.McASP mappk
[4.261174]   dra7xx-jamr3-snd jamr3_sound: multicodec <->48474000.McASP mappingk
[4.270055]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[4.288094]   mmc2:未设置 BKOPS_EN 位
[4.294604]   mmc2:地址0001处的新高速 DDR MMC 卡
[4.300732]   mmcblk0:mmc2:0001 MMC04G 3.52 GiB
[4.305401]   mmcblk0boot0:mmc2:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
[4.311485]   mmcblk0boot1:mmc2:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
[4.318026]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[4.324245]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
[4.334628]   libphy: 48485000.mdio:探测
[4.338698]   使用主 GPT 的备用 GPT 无效。
[4.344057]    mmcblk0:P1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13
[4.350109]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、driver n
[4.358191]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序 n
[4.366357]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[4.373433]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[4.380291]   cpsw 48484000。以太网:随机 MACID = 56:B6:F6:56:29:51
[4.387771]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:随机 MACID = 8e:85:72:A8:E6:4b
[4.395733]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[4.402783]   文件系统已注册
[4.407387]    mmcblk0boot1:未知分区表
[4.412758]   LUN 数量=8
[4.415666]   大容量存储功能、版本:2009/09/11
[4.420872]   LUN:可移动文件:(无介质)
[4.425631]   Android_USB 小工具:Android_USB 就绪
[4.430430]    mmcblk0boot0:未知分区表
[4.430451]   dwc3 48890000.usb: OTG:USB_OTG_register_gadget:器件未注册
[4.444461]   OMAP_RTC 48838000.rtcss:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01)
[4.444596]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[4.470213]   ALSA 器件列表:
[4.473195]     #0:DRA7xx-EVM
[4.476082]     #1:HDMI 58040000编码器
[4.480180]     #2:DRA7xx-WiLink
[4.483330]     #3:DRA7xx-JAMR3
[4.486767]   释放未使用的内核内存:352K (c09f3000 - c0a4b000)
[4.543519]   审核:type=1403审核(946684801.589:2):已加载策略 auid=429496725
[4.813756]   初始化:找不到/dev/hw_random
[4.823786]   init:未找到/dev/hw_random
[4.836697]   EXT4-FS (mmcblk0p9):已安装文件系统、具有有序数据模式。 选项)
[4.844939]   FS_mgr:__mount (source=/dev/block/mmcblk0p9、target=/system、type=ext40
[4.859002]   EXT4-FS (mmcblk0p5):已安装文件系统、具有有序数据模式。 选项)
[4.867201]   FS_mgr:__mount (source=/dev/block/mmcblk0p5、target=/factory、type=ext0
[4.876752]   EXT4-FS (mmcblk0p10):忽略已删除 nomblk_IO_Submit 选项
[4.961181]   EXT4-FS (mmcblk0p10):恢复完成
[4.967196]   EXT4-FS (mmcblk0p10):已安装文件系统、具有有序数据模式。 光耦合器
[4.977927]   FS_mgr:check_fs():mount (/dev/block/mmcblk0p10、高速缓存、ext4)=0
[5.055548]    remoteproc1:为5502000.IPU 加电
[5.056190]   FS_mgr:在/dev/block/mmcblk0p10上运行/system/bin/e2fsck
[5.067117]    remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3472676
[5.074423]   OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
[5.128292]    remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[5.134918]   virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[5.140559]    remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
[5.140768]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[5.143775]   virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
[5.144219]   rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-DCE
[5.144962]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[5.145229]   rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 8
[5.190603]   e2fsck:e2fsck 1.42.9 (2013年12月28日)
[5.195261]   e2fsck:缓存:清理,15/16384文件,2094/65536块
[5.214376]   EXT4-FS (mmcblk0p10):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 选项)
[5.222731]   FS_mgr:__mount (source=/dev/block/mmcblk0p10、target=/cache、type=ext40
[5.231597]   EXT4-FS (mmcblk0p13):忽略已删除 nomblk_io_submit 选项
[5.640457]   EXT4-FS (mmcblk0p13):删除了1个孤立 inode
[5.645794]   EXT4-FS (mmcblk0p13):恢复完成
[6.183311]   EXT4-FS (mmcblk0p13):已安装文件系统、具有有序数据模式。 光耦合器
[6.194060]   FS_mgr:check_fs():mount (/dev/block/mmcblk0p13、/data、ext4)=0
[6.250289]   FS_mgr:在/dev/block/mmcblk0p13上运行/system/bin/e2fsck
[6.288470]   e2fsck:e2fsck 1.42.9 (2013年12月28日)
[6.293052]   e2fsck:/dev/block/mmcblk0p13:clean、515/162880文件、23084/651452s
[6.312460]   EXT4-FS (mmcblk0p13):已安装文件系统、具有有序数据模式。 选项)
[6.320751]   FS_mgr:__mount (source=/dev/block/mmcblk0p13、target=/data、type=ext4) 0
[6.402613]    remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66
[6.413759]   装订器:1933:1933交易失败29189、大小为0-0
[6.429116]    remoteproc3:无法加载 dra7-dsp2-fw.xe66
[6.494307]    remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
[6.530140]   加载从 Linux 版本 R8.6-0-g3f5b34f 向后移植的模块
[6.537049]   backport 由 backports.git R8.6-0-g4677dc3生成
[6.715564]   平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
[6.737790]   logd.auditd:开始
[6.740640]   cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
[6.917125]   cfg80211:更新了世界监管范围:
[6.922873]   cfg80211: DFS 主设备区域:unset[6.923556]   random:非地址类

 

[6.932824]   cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、)
[6.943226]   cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000)
[6.952168]   cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000)
[6.961174]   cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000)
[6.969589]   cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000)
[6.977974]   cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000)
[7.209532]   init:找不到'/system/bin/debuggerd64、禁用'debruggerd64'
[7.217153]   init:找不到'/system/bin/rild,禁用'RIL-daemon'
[7.227058]   初始化:找不到"/system/bin/install-recovery.sh、禁用"flas (闪变)"
[7.238485]   Android_USB:已禁用
[7.250371]   PVR_K:UM DDK-(2917986)和 KM DDK-(2917986)匹配。 [确定]
[7.258392]   阅读描述符
[7.261292]   读取字符串
[7.263858]   MTP_BIND_CONFIG
Shell@jacinto6evm:/$[7.420596]   healthd:未找到充电器电源
[7.425072]   healthd:未找到电池设备
[7.873768]   init:信号9导致未跟踪的 pid 2081死亡

请帮我解决这个问题。

此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您能否尝试重新刷新电路板并查看问题是否仍然出现?
    您是否还能够运行 logcat、以查看是否有一些线索?

    此致、
    Yordan