This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA745:M4处理器 j6evm 调试失败

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651850/ccs-dra745-debug-failure-for-m4-processor-j6evm

器件型号:DRA745
主题中讨论的其他器件:J6EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 j6evm5777开发板上运行 EMAC_pkTInspectionExample_evmDRA75x_m4ExampleProject。  
当我尝试调试程序 ccs7时、我会收到这样的消息:

(错误-1266 @ 0x0)
器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。

我使用项目 EMAC_pkTInspectionExample_evmDRA75x_armExampleProject 的目标配置运行调试、该项目运行正确。
问题出在正确的 GEL 文件。 目前我使用 DRA7xx_cortexm4_startup.gel。 该文件可能错误、或其他一些 GEL 文件将此处理器复位。

此致、
Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    要使 IPU1脱离复位状态、您需要从 Cortex A15上的 DRA7xx_multicore_reset.gel 脚本运行 IPU1SSClkEnable_API。 菜单项为 DRA7xx 多核初始化-> IPU1SSClkEnable_API。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我没有帮助、但我只成功地做到了一次。
    在大多数情况下、我在尝试运行此脚本时遇到此类错误:

    无法评估 IPU1SSClkEnable_API()。
    无法写入0x4AE06510:执行状态阻止访问
    at *(unsigned int *)((cpu_nnum=1)? ((((0x4AE00000+0x6000)+0x500)+0x10):(((0x4AE00000+0x6000)+0x700)+0x210))=(无符号整型) 0x7 [DRA7xx_multicore_reset.gel:12]
    在 IPUSSClkEnable (1)[DRA7xx_multicore_reset.gel:311]上
    在 IPU1SSClkEnable_API ()上

    此致、
    Pawel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    您能否执行上电复位、然后运行脚本。 如果您遇到这方面的问题、请告诉我。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、


    我尝试打开/关闭板电源、但得到相同的错误。

    此致、
    Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    这很奇怪。 电路板上的引导模式设置是什么?
    您能否在运行任何其他代码之前运行此脚本并检查它是否起作用?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在没有任何代码的情况下运行调试、然后脚本成功加载。

    感谢您的帮助、

    此致、
    Pawel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    很高兴听到这个消息。 请继续操作并将答案标记为已验证、并通过创建新主题随时提出任何后续问题。

    此致、
    Rishabh