This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:修订版 B (2.1)、修订版 E (2.3)的 BSDL 文件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/645407/tms320c6746-bsdl-file-for-rev-b-2-1-rev-e-2-3

器件型号:TMS320C6746

你好

我正在使用 JTAG 配置在我们的产品上实施边界扫描测试、这些产品的设计中包含 TMS320C6746修订版 B (2.1)、修订版 E (2.3)。 问题是配置表明器件具有不匹配的引脚。  

我尝试分析 BSDL 文件、发现这些引脚没有 bscells 描述。 如何获取这些修订版本的正确 BSDL 文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    公开提供的 BSDL 文件位于以下位置:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    请参见模型(4)。 我也在请设计团队对此进行详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    是的、我使用了文件 sprm372-2p0、它有这个问题。

    此致