This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何在 Ubuntu 16.04上创建 EZSDK

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652697/linux-tms320dm8168-how-to-make-ezsdk-on-ubuntu-16-04

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好,

我在 Ubuntu 16.04上制作 EZSDK 时遇到问题!  

以下是 erorr:  

怎么能做到!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都不知道!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃桑

    DM816x EZSDK 5.05.02.00经测试符合 Ubuntu 12.04 LTS、但也适用于 Ubuntu 16.04。

    请提供确切的命令和完整的控制台日志。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅:

    TI-ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00/docs/DM816x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf

    6.4重新构建 EZ SDK 组件

    此致、
    帕维尔