This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何在 Ubuntu 10.04虚拟系统的 bootargs 中设置静态 IP,而不使用 DHCP 服务器?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652676/linux-tms320dm8168-how-can-set-static-ip-in-bootargs-for-ubuntu-10-04-virtual-without-using-dhcp-server

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好,  

我在 Ubuntu 10.04上安装 ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00。  

现在,我想使用静态 IP 从 tftp 和 NFS 服务器引导。  

因为当我想在 Ubuntu 10.04上使用 DHCP3-server 时,它无法正确启动,并且失败了!  

以下是我的 bootargs 命令:

bootargs=console=tty02,115200 ip=DHCP root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.1:/home/dvr/targetfs mem=258M leyprintifyk.vpssm3_sva=0xBF900000 vram=knotti816xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M=root4 

正确吗?

怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    [引用 user="Ehsan Hemati">现在,我想使用静态 IP 从 tftp 和 NFS 服务器引导。  [/报价]

    [引用 user="Ehsan Hemati"] ip=DHCP

    对于使用静态 IP 进行引导,引导参数不正确。 有关静态 IP 配置的更多详细信息、请查看以下 e2e 主题。

    此致、
    帕维尔