This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDXSK437X:多个定义错误

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642175/compiler-tmdxsk437x-multiple-definition-errors

器件型号:TMDXSK437X

工具/软件:TI C/C++编译器

我会遇到多个定义错误。 一个定义是实际函数、"第二个"始终是内联函数。 我已经尝试了各种优化级别以及将函数放入单独部分的设置。 (根据我在 TI 网站上搜索的信息。 还提到了 EABI。 是否相关?)  
如何消除这些"多定义"错误?


非常感谢您的帮助... 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? 您能否提供更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决? 如果是、请关闭线程。