This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:该处理器是大端还是小端字节序?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727B, TMS320C6711D, TMS320C6727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643076/tms320c6727b-is-that-processor-big--or-little-endian

器件型号:TMS320C6727B
主题中讨论的其他器件: TMS320C6711DTMS320C6727

 TMS320C6727B 的数据表没有提到该处理器的字节序。 它是大端字节序还是小端字节序? 如果它支持这两种模式、那么如何在它们之间进行选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    感谢您关注我们的器件。 我需要一些时间来收集数据。 请允许我在这里住几天,我会再回来的

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    为了澄清我的问题、我想补充的是、DSP 的 CPU 内核包含带有 EN 位的 CSR 寄存器。 我假设 EN 位的值由 DSP 的其他部分确定。 其他 DSP (例如 TMS320C6711D)可以在不同的端模式下运行、该模式由外部引脚控制。

    那么、我如何控制 TMS320C6727B 的 EN 位的值呢? 还是在内部某个位置硬接线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、

    默认情况下使用小字节序模型的 TMS320C6727。 控制状态寄存器(CSR)的 EN 字段为只读字段、您不能更改其值。
    我建议您在 DSPLIB 中使用某种软件权变措施、例如使用 DSPF_BLK_eswap16、DSPF_BLK_eswap32和 DSPF_BLK_eswap64函数。



    BR
    Tsvetolin Shulev