This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EVM5777:CPU 复位时、TDA2EX->A15处理器未正确复位

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650076/compiler-tda2evm5777-on-cpu-reset-tda2ex--a15-processor-has-not-reset-properly

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们已经编译了 PDK :packages/ti\CSL\examples\timer.的 timer_app 示例。然后闪存到 TDA2EX->A15中它运行正常,但我已经完成了 CPU 重置并再次运行。如果它不会转到"main" 函数或条目。

请建议重置后进入进入进入或进入主函数。

此致、

Kiran Vidhid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    执行重置后、您需要再次加载应用程序、然后运行它。 如果您在 CCS 配置中启用了选项"Run to main"或处于入口点、则它将运行到 main。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但是在我的应用程序中,我需要转至复位位置。然后,当我按下 CPU 复位按钮时,如何设置复位位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    CPU 复位按钮仅复位 CPU。 按下 CPU 重置按钮后、您应该重新加载程序或重新启动。
    但是、如果要设置复位位置、可以配置工具->调试器选项->自动运行和启动选项。
    在中、您可以选择重置时运行到符号。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下图: