请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
您好!
我想使用 OMAP 看门狗计时器实现以下方案:
-U-Boot 启动看门狗计时器,超时为10s
-U-Boot 引导 Linux 内核
- Linux 内核看门狗驱动程序使用已启动的看门狗计时器,并在必要时延长计时器
我有一个问题:在 U-Boot 上启动的看门狗计时器在 Linux 看门狗驱动程序执行时停止。
我如何找到 Linux 引导看门狗时间在哪个阶段停止?
如何防止在 Linux 启动期间停止看门狗计时器?
提前感谢。