请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
你好
这是客户提出的问题。
他们正在制作 am5728的定制板、并希望从 U-Boot 中删除 SATA 驱动程序。
我尝试搜索 bitbake 食谱、但我不知道。
如何更改它们?
此致、
库吉·西加塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的意思是~/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/2017.01 +gitAUTOINC+590c7d7fe1-R12/git/arch/arm/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi 文件。 您会将其与内核的器件树混淆。 有两个独立的器件树状结构、一个用于 U-Boot、另一个用于 Linux。