This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:从 VIN[0] A 进行24位离散同步捕捉

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650017/dm388-24bit-discrete-sync-capture-from-vin-0-a

器件型号:DM388

大家好、

我使用 的是 具有 IPNC 3.9.1 RDK 的 DM388 EVM。

我正在从 HDMI 接收器(ADV7611)捕获到 VIN[0]一个24位离散 SYNC[HSYNC、VSYNC、DE、DATA[0:23]]

我的用例是捕获->显示[HDMI]

HDMI 输出 RGB

我检查了

#devmem2 0x48105530 = 0x05400326 (1344x806)

#devmem2 0x48105500 = 0x00000000 [所有极性低]

#devmem2 0x48105504 = 0x0040210A

我的 inDataformat = system_DF_RGB24_888

我在捕获链接中进行了修改

videoCaptureMode = vps_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DRELEASE_SYNC_HSYNC_VSYNC 、用于 enableCheckOverflowDetect = false;

但显示屏中没有输出也会捕获统计数据??

日志:

[m3vpss ] 7404:捕获:正在创建!!!
 [m3vpss ] 7441:捕获:VIP0 Porta 捕获模式为[24位、非多路复用离散同步- HSYNC_VSYNC]!!!

 [HOST] USECASE 设置完成
 [m3vpss ]捕获::HEAPID:0   已使用:192
 [m3vpss ] 7686:捕获:创建完成!!!
 [m3vpss ] 7687:显示:正在创建!!!
 [m3vpss ] DisplayId = 0,DataFormat = 7
 [m3vpss ] SC1 displayInstId = 5
 [m3vpss ] 7688:显示:创建完成!!!
 [m3vpss ] 7690:显示:正在启动!!!
 [m3vpss ] 7737:显示:开始完成!!!
 [m3vpss ] 7737:显示:主路径:43fps,延迟(最小/最大)=(255/0),回叫间隔(最小/最大)=(255/0)!!!
 [m3vpss ] 7738:捕获:正在开始!!!
 [m3vpss ] 7738:捕获:开始完成!!!
 [主机]
应用程序运行完成
 [m3vpss ] 7890:捕捉:字段= 0 (fps = 0),总复位数= 0 (每次复位平均为0ms)

[m3vpss ]  
 [m3vpss ]*** 捕获驱动程序高级统计***
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ] VIP 解析器重置计数:0
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ]|       奇       数总计  偶数   最小值/ 最大 值 /最大下降 FID 重复帧错误 Y/C
 [m3vpss ] CH | Fields Fields (字段) FFPS       FPS      FPS 宽度     高度 字段     计数(描述错误 Y/C)
 [m3vpss ]----- --------------------------------------------------
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ] VIP 捕获端口0 | DescMissMatch1 = 0、DescMissMatch2 = 0、DescMissMatch3 = 0
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ]*** 捕获列表管理器高级统计***
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ] 列表帖子数       : 201657
 [m3vpss ] 列表停止计数      :0
 [m3vpss ] 列表后处理时间(ms)   :最大值= 0,最小值= 0,平均值= 0,总计= 0
 [m3vpss ] INTC 超时计数    :(0、0)(最小超时值= 994、1000)
 [m3vpss ] 找不到描述符计数:0
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ] VIP 和 VPDMA 寄存器,
 [m3vpss ] VIP0:FIQ_STATUS :0x4810551c = 0x00000010
 [m3vpss ] VIP1:FIQ_STATUS :0x48105a1c = 0x00000000
 [m3vpss ] VPDMA:list_busy  :0x4810d00c = 0x00020000
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ]  
 [m3vpss ] 1621033:捕捉:字段= 0 (fps = 0,CPU 负载= 60)
 [m3vpss ] 1621033:捕捉:数字复位= 0 (每个复位平均为0ms)
 [m3vpss ] 1621034:系统 :可用空间:系统堆     = 1675440 B,MBX = 10239 msgs)
 [m3vpss ] 1621034:系统 :可用空间:SR0堆        = 14772608 B (14MB)
 [m3vpss ] 1621035:系统 :可用空间:帧缓冲    区= 64318336 B (61MB)
 [m3vpss ] 1621036:系统 :可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
 [m3vpss ] 1621036:系统 :可用空间:Tiler Buffer =    128B (0 MB) -平铺机关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    是否有更新???

    此致、
    Raj M